Loading
Blog | Empresa conectada
Recent ActivityRecent Activity

Responsabilidade ambiental por meio de eficiência aprimorada

Cinco maneiras pelas quais os líderes industriais podem avançar em suas metas de sustentabilidade ao concentrarem seus esforços na melhoria da eficiência.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Estrada através da floresta verde

A sustentabilidade se tornou um tópico importante de foco para os tomadores de decisão industriais, impulsionada por demandas mais rigorosas dos formuladores de políticas e maior conscientização sobre o impacto ambiental da emissão de carbono de seus clientes. À medida que alcançar emissão líquida zero de carbono até 2050 se torna a estrela guia em todos os setores, as abordagens para atingir essa meta ambiciosa variam muito. Algumas empresas adotaram uma postura reativa, fazendo o que é necessário para atender aos padrões de conformidade. Outras foram mais proativas, tomando a iniciativa de mudar a forma como seus negócios operam, com a melhoria da sustentabilidade sendo apenas um dos vários objetivos de transformação.

No setor industrial, aqueles na última categoria estão percebendo que suas metas de sustentabilidade estão intrinsecamente ligadas à sua visão de operar um modelo de negócios mais eficiente. Eles estão identificando oportunidades para melhor eficiência em suas operações e estão se posicionando para maximizar seus resultados e aproveitar ao máximo seus recursos existentes. Onde a eficiência lidera, maior sustentabilidade naturalmente segue.

Fazer mais com menosA eficiência é sobre aproveitar ao máximo o que você tem. É maximizar o valor do investimento da organização em pessoas e recursos para oferecer melhores resultados para as partes interessadas. Para os fabricantes de hoje, ser eficiente requer um controle de ponta a ponta dos processos para fazer o melhor uso dos insumos disponíveis, chegando a uma entrega de produto mais rápida e com custo otimizado.

Elevando a sustentabilidade a uma prioridade principal de negócios e driver de valor
Elevando a sustentabilidade a uma prioridade principal de negócios e driver de valor
Blog
Blog
Elevando a sustentabilidade a uma prioridade principal de negócios e driver de valor
Por muitos anos, as externalidades negativas de operações industriais pesadas foram descartadas como meramente o custo de fazer negócios ou uma característica inescapável de trabalhar com subprodutos prejudiciais e ambientes de alta temperatura.

Os líderes devem encarar a eficiência e a sustentabilidade como metas mutuamente benéficas. A melhoria da eficiência das operações reduz o desperdício, o que melhora a sustentabilidade dos processos. Isso introduz benefícios de custo, cujas receitas adicionais podem ser reinvestidas para melhorar ainda mais a eficiência. O resultado final é um ciclo de feedback positivo que torna os processos continuamente mais enxutos e eficazes, ajudando a reduzir o carbono emitido ao longo do tempo.

Ainda melhor, os benefícios da eficiência tendem a ser exponenciais. Pequenos ganhos de eficiência em uma única linha ou local podem ser replicados em mais processos para produzir um impacto ambiental significativo ao longo do tempo.

5 Keys to Tying Together Efficiency and Sustainability Objectives

Embora os líderes do setor possam temer que a transição para a sustentabilidade signifique uma grande interrupção nas operações existentes, na prática muitos dos benefícios podem ser percebidos ao enfrentar ineficiências e problemas existentes. Existem cinco maneiras principais pelas quais a busca por ganhos de eficiência pode produzir melhores resultados de sustentabilidade.

1. Melhorar a visibilidade por meio da análise

Os ambientes industriais abrigam grandes quantidades de dados, mas os fabricantes têm lutado para gerar valor suficiente a partir de seus ativos. Os desafios comuns variam desde a aplicação de sensores em ambientes de difícil acesso ou robustos até a limpeza e padronização de dados não estruturados de várias fontes. No total, apenas cerca de um quarto dos dados disponíveis para os tomadores de decisão industriais é efetivamente analisado.

O sistema digital de controle distribuído PlantPAx ajuda a Buckeye na transformação digital
O sistema digital de controle distribuído PlantPAx ajuda a Buckeye na transformação digital
Blog
Blog
O sistema digital de controle distribuído PlantPAx ajuda a Buckeye na transformação digital
Como a operadora de tubulação de produtos petrolíferos líquidos Buckeye Partners realizou a transformação digital? Com a Stratus Technologies e o sistema digital de controle distribuído PlantPAx®.

No entanto, a análise é o caminho para uma maior eficiência. Uma melhor visibilidade da integridade, do desempenho e dos resultados das máquinas proporciona mais controle sobre quais áreas podem ser aprimoradas. Essas melhorias trazem maior eficiência, o que gera economia de energia e uma menor dimensão de carbono. Só é possível implementar o efeito dominó de benefícios de eficiência e sustentabilidade em massa ao saber onde existem os centros de desperdício.

2. Instalação de modelagem e manutenção preditivas

Uma das principais fontes de desperdício e ineficiência em ambientes industriais é o tempo de parada não programada. Uma falha em alguma parte do processo pode interromper tudo com repercussões generalizadas em termos de recursos desperdiçados.

Com operações de fábrica conectada, os fabricantes podem ver em tempo real como as coisas estão funcionando e usar a modelagem preditiva para antecipar possíveis riscos e gargalos. Por exemplo, ao se conectar com OEMs, o operador pode obter indicações precoces de que as peças da máquina precisam ser substituídas, o que pode ser feito antes que o defeito cause um encerramento maior.

Adotar uma abordagem de manutenção preventiva significa que você não precisa interromper a produção, o que mantém a fábrica funcionando com eficiência e reduz o risco de desperdício desnecessário, como máquinas improdutivas ou equipamentos sendo deixados em funcionamento.

3. Otimização de processos

A fabricação em grande escala é, por natureza, intensiva em recursos. Esse problema é agravado quando os processos de produção não são eficazes, o que pode compor os níveis de desperdício. Por exemplo, na indústria de alimentos e bebidas, os altos padrões de limpeza esperados pelos clientes podem levar os fabricantes ao extremo na purificação dos produtos, o que, quando realizado de forma ineficiente, tem implicações para um desperdício massivo de água.

As ferramentas de automação inteligente podem desempenhar um papel importante no combate a práticas desperdiçadoras. Usando tecnologias como Gêmeos Digitais, os líderes podem projetar e aprimorar melhor os processos para identificar possíveis ineficiências e tomar medidas corretivas antes que sejam implementadas.

4. Captura e reciclagem de carbono

Existem certos “custos” que historicamente foram aceitos em ambientes industriais, pois eram vistos como inevitáveis. A emissão de carbono em indústrias pesadas, como metais e petróleo e gás, é um exemplo notável. Os líderes agora estão percebendo que, ao endereçar essas questões diretamente, podem obter uma vitória dupla – reduzir o desperdício de carbono e reciclá-lo em algo útil.

A primeira etapa aqui é a medição da emissão de carbono. Ao atribuir valores aos materiais, a dimensão de carbono pode ser quantificada e comparada. Para isso, usamos ferramentas de software de análise e modelagem de emissão, como sistema de monitoração de emissões preditivo (PEMS) ou sistema de monitoração contínua de emissões (Software CEMS), para complementar os analisadores físicos padrão (sistema de monitoração contínua de emissões – CEMS), que, combinados, ajudam a reduzir a manutenção e melhorar a medição. Com acesso a esses dados de análise baseados em sensores, os gerentes de linha e operadores podem identificar onde os ativos estão operando abaixo dos padrões exigidos. É nesse ponto que estratégias podem ser implementadas para melhorar o desempenho e endereçar as causas das ineficiências.

No caso de indústrias pesadas, há oportunidades para identificar as áreas que mais contribuem para a emissão de carbono e aplicar práticas de CCUS para capturar resíduos e evitar que entrem na atmosfera.

Por exemplo, na Europa, estamos trabalhando com a siderúrgica ArcelorMittal e a empresa de biotecnologia LanzaTech em um projeto em que a emissão de carbono dos altos-fornos é reciclada em um produto de etanol mais sustentável chamado Steelanol. Soluções criativas para problemas enraizados como esses podem produzir processos mais eficientes e circulares, com enormes benefícios ambientais.

5. Adicionando responsabilidade aos processos

Se a sustentabilidade for vista como uma prioridade secundária, ela quase sempre será descartada em circunstâncias difíceis. O ambiente regulatório está ajudando a reforçar o fato de que práticas sustentáveis são uma obrigação organizacional e os gerentes de fábrica hoje estão cada vez mais legalmente vinculados a reduzir a emissão. Além disso, seus clientes agora querem ver evidências de que esforços estão sendo feitos em toda a cadeia de fornecimento para reduzir a emissão.

A melhor maneira de tornar os processos sustentáveis é tornar a sustentabilidade parte de do processo. Isso significa instalar parâmetros e alarmes para controlar os processos, alertando o pessoal sobre altos níveis de carbono ou até mesmo reduzindo automaticamente as cargas quando os limites estabelecidos são excedidos. Tais precauções oferecem benefícios de eficiência enquanto mantêm as práticas de sustentabilidade sob controle.

Alcançando o Net-Zero

No papel, tudo isso parece simples e lógico, mas, como sabemos, pode ser difícil colocar essas mudanças em prática. Muitas vezes, vemos líderes introduzirem medidas de eficiência em uma área específica, apenas para interrompê-las se não virem resultados imediatos. Os benefícios podem ser graduais e, portanto, é necessário um horizonte de tempo amplo. Também é necessário um compromisso com a experimentação de diferentes casos de negócios – se você encontrar um modelo que funcione, use-o como referência para aplicar a diferentes partes de suas operações e dimensionar com base em uma prova de conceito positiva.

O objetivo dos líderes industriais é ser proativo na busca de eficiências em todas as áreas de negócios e operações de produção. Começar pela lente de melhorar o que você já está fazendo por meio de estratégias de eficiência ajudará a iniciar o ciclo virtuoso de processos mais eficazes, levando a menos desperdício e, consequentemente, a melhores margens de custo. Isso, em última análise, significa mais capital para reinvestir em melhorias e eficiências adicionais de processos. O ciclo tem impacto direto no retorno do investimento e um resultado positivo para a dimensão de carbono da empresa, algo que beneficia todas as partes interessadas.

Publicado 27 de abril de 2021

Topics: Drive Sustainability The Connected Enterprise Management Perspectives

Sebastien Grau
Sebastien Grau
Vice-presidente regional para Oriente Médio, Turquia e África, Rockwell Automation
Sebastien Grau gerencia uma equipe de alto desempenho de profissionais de vendas, trazendo soluções de alta qualidade para o Oriente Médio, Turquia e África. Ele trabalhou extensivamente nos setores de energia e eletricidade por mais de uma década, o que lhe proporcionou percepções valiosas sobre como esses setores funcionam e como a tecnologia está permitindo que os clientes tomem decisões mais inteligentes.
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Responsabilidade ambiental por meio de eficiência aprimorada
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.