수십억 달러 규모의 자산을 책임지고 있다면 무엇에 초점을 두시겠습니까? 통제되지 않는 배출 이벤트입니까? 적은 마진을 쥐어 짜내는 것입니까? 사이버보안 공격으로 인한 지적재산권 또는 자산의 잠재적 손실입니까? 어떤 과제가 있든, 또는 얼마나 많은 과제가 있든 로크웰 오토메이션은 안전하고 효율적인 운영을 달성하도록 지원할 수 있습니다.
강력한 프로세스 및 모터 컨트롤러가 주 DCS와 손쉽게 통합되어 긴밀한 제어 기능과 정유업체 자산에 대한 종합적인 정보를 제공합니다. 이 빈틈 없는 기술 통합은 성능 목표를 충족하는 데 도움이 됩니다. 로크웰 오토메이션은 생산성, 안전 및 효율성을 향상하도록 정유업체를 지원하는 데 높은 평판을 얻었습니다. 로크웰 오토메이션은 정유 및 석유화학 분야에서 50년 이상의 경험을 갖고 있으며 많은 기업을 도와 생산성과 안전, 효율성 향상을 이끌었습니다. 로크웰 오토메이션은 기업의 운영에 이상적인 시스템을 설계, 배포 및 유지하도록 도울 수 있습니다.
로크웰 오토메이션 애플리케이션은 다음과 같습니다.
프로세스 및 모터를 제어하고 액체를 측정하고 기타 기능을 수행하는 개별 시스템 간 통신을 실현하기는 어려운 일이 될 수 있습니다. 전통적인 제어 솔루션은 도움이 되지 않습니다. 로크웰 오토메이션의 개방형 통합 솔루션에는 자동화 시스템 및 인텔리전트 모터 컨트롤이 포함됩니다. 이는 공장 전반의 정보를 수집 및 제공하면서 공장 성능 요구 사항을 충족하는 데 도움을 제공합니다.
풍부한 지식을 보유한 로크웰 오토메이션 엔지니어 및 프로젝트 관리자 팀은 기업의 문제를 이해합니다.로크웰 오토메이션은 사용하기 쉬운 툴과 최신 기술을 활용함으로써 생산 수준을 높게 유지하는 데 도움이 되는 솔루션을 설계합니다. 로크웰 오토메이션은 고급 프로세스 컨트롤 솔루션을 사용하여 글로벌 고객이 비효율적인 제어 시스템을 매끄럽게 마이그레이션하고 안전 시스템을 업데이트하고 프로세스를 최적화하도록 지원해왔습니다.
정제 및 석유화학 산업을 위한 로크웰 오토메이션 솔루션은 다음과 같은 분야에 적합합니다.
Daqing Refinery에서 3,500톤 감압 프로세스 라인의 원유 펌프는 꾸준한 유속을 유지합니다. 이 펌프는 매일 8,000 ~ 10,600톤의 원유를 생산합니다. 그러나 원유 펌프는 이 프로세스에서 많은 양의 전기 에너지를 소비했습니다. Daqing Refinery는 이제 로크웰 오토메이션 솔루션을 통해 높은 생산량을 유지하면서 더 효율적인 에너지 소비로 비용도 절감하고 있습니다.
로크웰 오토메이션의 제품 및 서비스 포트폴리오는 강력한 프로세스 컨트롤 솔루션을 제공합니다. 펌프에서 압축기에 이르기까지 로크웰 오토메이션 솔루션은 업계 최고의 자동화 컨트롤러인 Logix 플랫폼을 기반으로 하며, 고객의 DCS 및 비즈니스 시스템과 간편하게 통합되는 개방형 시스템을 만들어 줍니다. 완전 통합을 통해 조직 내 어디에서나 정보를 시각화하여 더 스마트하고 신속하게 의사 결정을 내려 보십시오.