내륙 탐사 및 생산

디지털 유전 최적화를 위한 솔루션

시장의 압력으로 인해 운영 업체는 기존 기술과 새로운 기술을 조합하여 탁월한 운영 효율을 한층 더 높여야 하는 상황입니다. 지능형 센서와 장비, 그리고 원격 모니터링과 분석을 사용하여 효율을 높일 수 있습니다. Rockwell Automation의 내륙 생산 솔루션으로 유전 지대 전체를 디지털화하고, 그에 따른 수많은 혜택을 누려 보십시오.

효율적이고 스마트하고 안전한 운영

더 효율적인 운영을 위한 수집, 집계, 분석 및 비쥬얼라이제이션

오일 & 가스 기업은 지속적으로 작업을 운영해야만 합니다. 이와 동시에 비용을 낮추고 운영 효율성은 높여야 합니다. Rockwell Automation은 수십 년 동안 전 세계 오일 & 가스 산업에 솔루션을 제공한 경험을 보유하고 있습니다. Rockwell Automation의 입증된 제어 및 RTU 기술은 해당 시장에서 가장 널리 설치되어 있습니다. Rockwell Automation 솔루션은 클라우드 및 프로세스 가상화 등 최신 기술을 사용합니다.

Rockwell Automation의 글로벌 산업 전문가 팀은 표준화된 시스템 설계로 저유조 회수율을 극대화합니다. 해당 분야는 다음과 같습니다.

유전의 디지털 혁신을 실현하는 ConnectedProduction™

솔루션 맵을 보면서 자세한 방법을 알아보십시오.

디지털 유전 솔루션

손쉬운 통합과 확장성으로 운영 혁신

생산지에서 현장 또는 몇 마일 떨어진 곳에 있는 상거래용 운송 지점까지의 생산 경로를 시각화하고 제어할 수 있습니다. Rockwell Automation의 ConnectedProduction™ 솔루션은 완전히 통합된 확장 가능한 제어 시스템으로, 강력한 정보의 힘을 즉각 활용할 수 있게 해 줍니다. 이를 통해 기존 서버의 복구를 최대화하고, 생산을 최적화하며, 가동 중단 시간을 단축할 수 있습니다.

디지털 유전 솔루션

ConnectedProduction은 포괄적 통합 정보, 프로세스 컨트롤, 모터 컨트롤, 안전 포트폴리오를 사용합니다. 기업의 현장 운영 방식을 개선하는 디지털 유전 기술 솔루션입니다.

ConnectedProduction의 사용 분야는 다음과 같습니다.

통합 제어 및 관리 솔루션

단일 컨트롤러로 다중 유정 패드의 자동화 간소화

다중 유정 패드는 대부분 여러 개의 RTU와 다양한 하드웨어로 구성되어 있어 통합, 네트워킹 및 보안 면에서 어려움이 있습니다. 확장 가능한 모듈형 단일 제어 플랫폼을 사용하면 이 모든 것을 하나로 묶을 수 있습니다. 이 경우 오일 & 가스 측정 및 제어에 하나의 시스템만 관리하면 됩니다.

오일 & 가스 기업은 다수의 패드를 관리하는 데 RTU를 여러 개 사용해야 하는 필요를 최소화하고자 합니다. 시스템, 브랜드 및 공급업체가 다양하면 운영이 복잡해질 수 있습니다. 게다가 구형 시스템을 사용한다면 상황은 더 복잡해집니다. 단일 플랫폼을 사용하면 확장 가능한 모듈형 설계 덕분에 RTU를 추가할 필요 없이 유정 패드를 늘려 나갈 수 있습니다. 이러한 아키텍처는 적응성을 개선하고, 데이터 통합을 향상하며, 설치 시간 및 비용을 절감합니다. 다시 말해 더 스마트하고 효율적인 작업이 가능합니다.

제품 및 기능

탁월한 운영 효율 목표 달성을 지원하는 솔루션

Rockwell Automation 제품 및 서비스 포트폴리오는 제어 시스템에서 완전한 통합 시스템에 이르는 광범위한 솔루션을 제공합니다. 이 포트폴리오는 자동화, 모터 컨트롤, 프로세스 안전 및 비쥬얼라이제이션 제품으로 구성되어 있습니다. Rockwell Automation은 와해성 기술을 사용함으로써 완전히 디지털화된 유전 경험을 제공할 수 있습니다. Rockwell Automation 솔루션을 통해 다양한 장치에서 액세스할 수 있는 실질적 데이터를 얻을 수 있습니다. 안전한 원격 액세스를 통해 더 안전하고 효율적인 운영을 실현할 수 있습니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/segments_og/ko/KR_det_onshore row-7

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.