Loading
대화형 | 유전 및 가스

FPSO: 미래를 위한 비전은 연결입니다

상담 예약

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
헬리콥터가 헬리패드에 접근하는 가운데, 유조선이 연결되어 원유를 이송 중인 작동 중인 FPSO 선박이 공해에 위치해 있습니다.
오일 & 가스
    • 가스 처리
    • 가스 처리
    • 액화 천연 가스
    • 액화 천연 가스
    • 오프쇼어
    • 오프쇼어
    • 온쇼어
    • 온쇼어
    • 파이프라인 및 운송 산업 자동화
    • 파이프라인 및 운송 산업 자동화
    • 정유 및 석유화학
    • 정유 및 석유화학
  • 지속 가능성
  • 오프쇼어
  • 온쇼어
  • 파이프라인 및 운송 산업 자동화
  • 정유 및 석유화학

미래에 대한 우리의 비전은 지금 실현되고 있습니다! 최신 디지털 트랜스포메이션 기술을 적용하고, 복잡성을 처리할 수 있는 검증된 파트너를 더해, 선단 전체에 걸쳐 연결된 선박 전략의 이점을 경험해 보십시오.

인터랙티브 투어를 체험해 보십시오!

궁금한 점이 있으시면 FAQ 목록을 시작했습니다

연결된 선박과 상호 작용하기

위험을 줄이고 전반적인 운영 효율성을 개선하는 새로운 방법에 대해 알아보세요.

새로운 대화형 경험이 곧 제공됩니다

FAQ 목록

디지털 기술을 도입하고 부유식 생산 함대를 사람과 데이터에 연결하여 FPSO 운영을 더욱 효율적으로 만드는 데서 얻을 수 있는 이점은 매우 많습니다. 위의 대화형 콘텐츠는 이러한 이점 중 일부를 보여줍니다. 또한 이러한 미래 비전이 어떤 모습인지, 그리고 이를 실현하기 위해 무엇이 필요한지 이해하는 데 도움이 됩니다.

여러분이 가질 수 있는 몇 가지 일반적인 질문을 살펴보겠습니다.

연결된 용기란 무엇입니까?

이를 네 가지 기둥으로 나눕니다.

  1. 연결된 모듈 – 모든 제공 모듈에 걸쳐 표준 시스템의 사양 및 적용과 주요 선박 시스템에 대한 입증된 연결성
  2. 연결된 생산 – 저류층에서 생산 모듈까지 시스템을 통해 흐름 보장을 위한 가시성과 솔루션을 제공하지만, 이에 대해서는 나중에 더 자세히 설명합니다.
  3. 사람 연결 – 최신 기술과 작업 흐름을 활용하여 운영 직원이 필요할 때 정보와 전문 지식에 연결할 수 있도록 합니다.
  4. 연결된 육상 운영 센터 – 선박의 수명 동안 조정된 운영을 위한 하나의 육상 위치를 제공하여 내부 및 외부 주제 전문가가 완전히 디지털 환경에서 협업할 수 있도록 합니다.
커넥티드 선박은 훌륭하지만, 이것이 어떻게 더 빠르게 첫 원유 생산(first oil)에 도달하는 데 도움이 될까요?

커넥티드 선박은 최신 디지털 기술을 사용하여 생산을 극대화하고, 육상 운영 센터를 통해 전문가 지원(어디에 있든)을 연결하며 자율 운영을 위한 영역을 식별합니다. 또한, OEM MAC을 사용하면 인터페이스 관리 위험을 줄이고 시스템 통합을 용이하게 하며 시운전을 최적화할 수 있습니다. 위에서 언급한 방법을 사용한 더 나은 프로젝트 실행은 최초 유전 생산까지의 시간을 단축할 수 있습니다.

MAC과 OEM MAC의 차이점은 무엇입니까?

MAC는 주요 자동화 계약업체입니다. OEM MAC는 스키드 제조업체가 사용하는 기술 표준을 설정한 후 이러한 OEM 모듈을 조정하고 이를 주요 선박 시스템에 통합하여 위험과 통합 문제를 줄이며 프로젝트 일정을 제시간에 맞출 수 있도록 지원합니다. 상상해 보십시오! 위의 인터랙티브에서 모든 것이 어떻게 결합되는지 확인하십시오.

플로팅 생산 저장 및 하역(FPSO) 선박의 라이프사이클 전반을 관리하기 위해 파트너가 필요한 이유는 무엇입니까?

뭐라고요? 혼자서 할 수 있다고 생각하십니까... 내년에... 5년 후에... 25년 후에? FPSO의 경우, 파트너(예: 선박 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 파트너)는 선박의 수명 동안 도움을 줄 수 있습니다. 여기에는 개념 단계, FEED 연구, EPC 참여 또는 이를 직접 수행하는 것, 시운전 및 운영 단계가 포함됩니다. 어떻게 이익을 얻고 무엇을 절약할 수 있는지 살펴보면 전구가 켜지고 밝게 빛날 것입니다! 대화형에서 자세히 알아보십시오.

선박 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 파트너에 대해 말씀하셨는데, 그게 무엇인가요?

이는 일종의 비밀 소스, 즉 음식 요리를 인기 있게 만드는 비밀 재료와 같습니다. VADP(약어를 좋아하는 사람들을 위해 때때로 이렇게 불리기도 합니다!)는 기존의 MAC 역할을 수행하고 범위를 확장합니다. 이는 선박이 부양되기 전에 시작되기 때문에 FPSO의 운영 수명에 엄청난 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 프로젝트 위험을 줄이고 확장된 운영을 통해 선박을 성공으로 이끕니다. 자세한 내용을 알아보고 예제를 보려면 대화형 콘텐츠를 살펴보세요.

프로세스 스키드를 더 고도로 통합하는 것이 왜 중요한가요?

이것은 이전 질문에서 언급되었습니다. 불필요하게 많은 시간이 소요되고, 조선소에서 가장 중요한 시기에 지연으로 인해 비용이 가장 많이 발생하기 때문에 이것이 중요하다고 생각합니다. 선박에 있는 수십 개의 스키드 통합을 간소화하고 개선하면 프로젝트를 순조롭게 진행하고 중요한 첫 번째 원유를 훨씬 더 빨리 확보할 수 있습니다. 짜-링!

커넥티드 프로덕션 – 무엇에 연결되어 있습니까?

모든 것에 연결되는 것은 어떨까요? 자동화 솔루션을 위한 플랫폼에 대해 이야기할 때, 우리는 이미 가까워지고 있습니다! ConnectedProductionTM은 Sensia의 새로운 유형의 자율적이고 자동화되며 연결된 솔루션을 뒷받침하는 개방형 기술 기반의 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 모든 것을 모든 것에 연결하여 디지털 트랜스포메이션을 현실로 만듭니다. 그리고 확장 가능하다는 점도 언급했나요? 이 플랫폼은 신뢰할 수 있는 의미 있는 데이터를 자신의 환경 내에서 필요에 맞는 속도로 통합할 수 있게 해줍니다. FPSO에 완벽합니다!

사람들이 스마트폰을 가지고 있으면 항상 연결되어 있지 않나요?

스마트폰은 훌륭하며, 태블릿과 같은 스마트 장치는 이제 FPSO 및 기타 부유식 생산 선박에서 사용되고 있습니다. 운영자에게 실시간 데이터를 제공해야 할 필요성이 실제로 존재합니다. 그러나 FPSO에 탑승한 사람들이 OEM 엔지니어와 같은, 선상에 없는 전문가의 도움이 필요하다면 어떻게 해야 할까요? 두 사람을 쉽게 연결하면 잠재적인 가동 중단 시간을 몇 시간 또는 며칠 단축할 수 있으며, 선박에 탑승하거나 선박으로 데려오는 인원을 줄여 비용을 절감할 수 있습니다.

왜 두 개의 운영 센터가 필요합니까? 하나만으로 충분하지 않습니까?

두 개가 더 좋은 것들이 많습니다. 예를 들어, 초콜릿 칩 쿠키 한 개보다 두 개가 더 좋습니다! 분명히 부유식 생산 선박에는 제어실이 필요하지만, 선박의 정보에 액세스해야 하는 모든 사람에게 충분히 크지 않습니다. 또한 OEM의 엔지니어는 그곳에 있을 필요가 없으며(이미 다루었습니다), 모든 석유 기술 엔지니어도 마찬가지입니다. 일부는 다른 선박에서 다른 업무를 수행합니다. 그러나 그들의 시간을 더 효율적으로 사용하기 위해 한 육상 운영 센터에서 여러 FPSO에 액세스할 수 있도록 하는 것보다 더 좋은 방법이 있을까요? 그들은 완전하고 안전한 액세스를 가지고 있으며 필요할 때 도움을 줄 수 있습니다. 이것은 일석이조와 같습니다. 마치 두 개의 쿠키와 같습니다!

FPSO란 무엇입니까?

FPSO는 부유식 생산 저장 및 하역 선박을 의미합니다. FPSO는 해저에 연결되어 해상 유전에서 원유, 천연가스 및 해수를 추출합니다. 선박 상부의 생산 모듈은 가스와 유체를 처리한 후 탱커로 이송합니다.

FPSO는 어떤 모습일까요?

작동 중인 FPSO의 대화형 모델을 만들었습니다. 다양한 자동화 모듈의 360° 뷰, 해당 모듈이 메인 시스템에 연결되는 모습 등으로 구성되어 있습니다.

주제: Offshore
Rockwell Automation 컨설턴트와 상담할 준비가 되셨습니까?

귀하의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원할 수 있도록 업계 전문성을 제공합니다.

문의하기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 산업
  3. Chevron LeftChevron Left 오일 및 가스 산업 자동화 소프트웨어 솔루션
  4. Chevron LeftChevron Left 오프쇼어
  5. Chevron LeftChevron Left 부유식 생산