안전 애드온 명령어

안전 애플리케이션에서 사용할 안전 애드온 명령어를 생성할 수 있습니다. 안전 애드온 명령어를 사용하면 일반적으로 사용되는 안전 로직을 하나의 명령어에 넣을 수 있어 재사용이 더욱 쉬워집니다. 애드온 명령어는 파라미터, 로컬 태그, 로직 루틴 및 스캔 모드 루틴(옵션)으로 구성됩니다.
안전 애드온 명령어에는 SIL 3 관련 애플리케이션을 포함한 안전 관련 애플리케이션에서의 사용을 위해 안전 설명서 서명이 있습니다. 안전 설명서 서명은 안전 애드온 명령어의 실행 특성을 식별하는 ID 번호입니다. 서명은 컨트롤러로 다운로드하는 중에 안전 애드온 명령어의 무결성을 확인하는 데 사용됩니다.
중요: 안전에 중요한 애드온 명령어 태그 값은 애드온 명령어 사전 스캔 로직에서 초기화해야 합니다.
다음 그림은 안전 애플리케이션 프로그램에서 안전 애드온 명령어를 생성하고 해당 명령어를 사용하는 데 필요한 단계를 보여줍니다. 음영 표시된 항목은 애드온 명령어에만 해당하는 단계입니다.
안전 애드온 명령어 워크플로우
안전 애드온 명령어 워크플로우

애드온 명령어 테스트 프로젝트 생성

안전 애드온 명령어를 생성하고 테스트하려면 고유한 프로젝트를 생성해야 합니다. 이 프로젝트는 예상치 못한 영향을 최소화하기 위한 별도의 전용 프로젝트입니다. 프로젝트 생성하기의 프로젝트 지침을 따르십시오.

안전 애드온 명령어 생성

자세한 애드온 명령어 생성 정보는 Logix 5000 컨트롤러 애드온 명령어 프로그래밍 매뉴얼(Publication 1756-PM010)을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal