Qualification 및 검증

가져온 안전 애드온 명령어를 포함하는 애플리케이션 프로젝트를 다운로드한 후, 명령어 서명 값, 날짜 및 타임 스탬프 그리고 안전 애드온 명령어를 내보내기 전에 기록한 원본 값이 있는 안전 설명서 서명 값을 비교해야 합니다. 서로 일치하면 안전 애드온 명령어가 유효한 것이고, 애플리케이션 검증을 계속할 수 있습니다.
그 다음에 애플리케이션 프로그램을 테스트하십시오. 이 단계는 실행 및 프로그램 모드, 온라인 또는 오프라인 프로그램 편집, 업로드 및 다운로드, 애플리케이션을 적절히 실행하는 데 필요한 비공식 테스트 등으로 구성됩니다.
프로젝트를 검증하기 위해 안전 시스템을 포함한 애플리케이션에 대한 엔지니어링 테스트를 수행하십시오. 요구 사항에 대한 자세한 내용은 프로젝트 검증을 참조하십시오.
시스템의 작동이 작동 승인을 받으려면, 안전 시스템에 대해 독립적인 제3자 검토가 필요할 수 있습니다. 기능 안전 인증을 위해서는 독립적인 제3자 검증이 필요할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal