프로젝트 검증
애플리케이션 프로그램이 사양을 준수하는지 확인하려면 어플리케이션을 포함하는 적절한 테스트 사례를 생성해야 합니다. 테스트 케이스 세트는 테스트 사양으로 문서화되고 관리되어야 합니다. 특정 애플리케이션에 대해 검증해야 할 사항을 확인하려면 IEC 61508 또는 해당 산업별 안전 표준을 참조하십시오.
애플리케이션 로직의 유효성을 입증하기 위한 일련의 테스트를 반드시 포함시켜야 합니다. 이 테스트는 정의된 범위, 한도 또는 유효하지 않은 값 범위에 대해 수행됩니다. 필요한 테스트 사례 수는 안전 애플리케이션에 따라 다릅니다.
현장 장비를 이용한 실제 검증도 필수적으로 포함되어야 하는데, 이는 시스템 내 센서와 액추에이터가 올바르게 배선되었는지 확인할 수 있는 유일한 방법이기 때문입니다. 센서와 액추에이터를 수동으로 조작하여 프로그래밍된 기능의 작동을 확인합니다.
또한 배선 폴트 및 네트워크 통신 폴트에 대한 반응을 확인하는 테스트를 포함해야 합니다.
프로젝트 검증에는 안전 시스템을 올바르게 작동하기 위한 폴트 루틴 및 입력/출력 채널의 테스트가 포함됩니다.
컨트롤러에서 프로젝트 검증 테스트를 수행하려면 애플리케이션에 대해 전체 테스트를 수행해야 합니다. 모든 안전 기능에 관여하는 각 센서와 액추에이터를 활성화해야 합니다. 종료 기능은 정상 작동 중에는 실행되지 않기 때문에 모든 종료 기능을 테스트해야 합니다.
프로젝트 검증 테스트는 테스트한 해당 애플리케이션에만 유효하다는 점에 유의해야 합니다. 안전 애플리케이션을 다른 설치 환경으로 이전하는 경우, 새로운 센서, 액추에이터, 배선, 네트워크 및 제어 시스템 물리적 장비의 환경에서 안전 애플리케이션에 대한 시동 및 프로젝트 검증을 수행해야 합니다.
재검증 고려사항
IEC 61508 기능 안전 표준은 인증된 기능 안전 시스템에서 구성요소를 업그레이드하거나 수정하기 전에 영향 분석을 요구합니다. 표준을 참조하여 애플리케이션과 관련된 모든 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오. 안전 컨트롤러 소프트웨어, 하드웨어 및 펌웨어 수정의 영향 분석을 위해 다음과 같은 고급 정보를 고려하십시오.
- 안전 컨트롤러 시스템의 모든 Major 및 Minor 펌웨어 릴리스는 안전 애플리케이션에서 사용하도록 인증 받았습니다. 인증 과정의 일환으로 로크웰 오토메이션은 내장된 안전 명령 실행 기능 및 안전 관련 진단 기능을 포함하는CIP Safety™통신 서브시스템과 같은 안전 관련 펌웨어 기능을 테스트합니다. 펌웨어 릴리스 노트는 안전 관련 기능의 변경 사항을 식별합니다.
- 계획된 변경에 대한 영향 분석을 수행합니다.
- 안전 관련 기능의 변경 사항에 대한 펌웨어 릴리스 정보를 검토합니다.
- Product Compatibility and Download Center(제품 호환성 및 다운로드 센터)에서 하드웨어 및 펌웨어 호환성을 검토하여 잠재적인 호환성 충돌을 식별합니다.
- 검증된 안전 시스템의 수정, 개선 또는 적용이 미치는 영향을 계획, 분석 및 문서화하십시오.
- 업그레이드 과정의 일부로, 안전 서명을 제거하고 다시 생성하십시오.
- 안전 영향 분석 결과를 바탕으로 적절한 수준의 하드웨어 및 소프트웨어 재검증을 선택하십시오. Safety Signature 보고서를 사용하여 어떤 안전 요소가 수정되었고 재검증이 필요한지 확인하십시오. 검증 계획에서 변경되지 않은 요소의 재검증이 필요하지 않은 경우, 인증 작업량을 줄일 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.