프로젝트 생성하기

애플리케이션 프로그래밍에 사용되는 로직과 명령어는 다음과 같아야 합니다.
  • 이해하기 쉬워야 합니다.
  • 손쉽게 추적할 수 있어야 합니다.
  • 변경이 용이해야 합니다.
  • 손쉽게 테스트할 수 있어야 합니다.
모든 로직을 검토하고 테스트하십시오. 안전 관련 로직과 표준 로직을 별도로 관리하십시오.
다음 라벨을 사용하여 애플리케이션 프로그램을 명확하게 식별하십시오.
  • 이름
  • 날짜
  • Revision
  • 기타 유용한 식별 정보

애플리케이션 프로그램 테스트

이 단계는 Run 및 Program 모드, 온라인 또는 오프라인 편집, 업로드 및 다운로드, 프로젝트 검증 테스트를 준비하는 과정에서 애플리케이션을 올바로 실행하는 데 필요한 비공식 테스트 등으로 구성됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal