서명 이력 항목 생성
서명 이력은 미래에 참조할 수 있도록 기록을 제공합니다. 서명 이력 항목은 명령어 서명, 사용자 이름, 타임 스탬프 값 및 사용자 정의 설명으로 구성됩니다. 최대 6개의 이력 항목을 저장할 수 있습니다. 서명 이력 항목을 생성하려면 오프라인 상태이어야 합니다.
팁:
Studio 5000 Logix Designer®
의 서명 목록 보고서는 명령어 서명, 타임 스탬프 및 안전 설명서 서명을 인쇄합니다. 보고서를 인쇄하려면 Controller Organizer에서 Add-On Instruction을 오른쪽 클릭한 다음 Print > Signature Listing을 선택하십시오.의견을 작성 부탁드립니다.