컨트롤러 통신 관리

컨트롤러는 2개의 장치 사이에 통신이 설정될 때마다 연결 리소스를 제공합니다.
시스템이 다음 상태 및 작동을 포함하는 경우에 연결이 사용됩니다.
  • I/O 모듈, 통신 모듈 및 어댑터 등은 사용자 프로젝트의 I/O 설정에 있습니다.
  • Produced 또는 Consumed 태그는 사용자 프로젝트에 설정되어 있습니다.
  • Connected Messages는 사용자 애플리케이션에서 실행됩니다.
  • 외부 장치, 프로그래밍 터미널 또는 HMI가 컨트롤러와 통신합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal