데이터 Produce 및 Consume(인터록)
컨트롤러는 컨트롤러 범위 태그를 Produce(전송) 및 Consume(수신)할 수 있도록 해줍니다.
Logix 5000®
컨트롤러는 Ethernet 포트와 백플레인 모두를 통해 동일한 표준 태그를 Produce하며, Consumer 카운트는 양쪽 포트의 총 Consumer에 적용됩니다.Produced/Consumed 태그
다음 표에는 시스템 공유 태그가 설명되어 있습니다.
태그 | 정의 |
|---|---|
Produced 태그 | 한 컨트롤러가 다른 컨트롤러에 의해 사용할 수 있도록 Produce해 주는 태그입니다. 복수의 컨트롤러가 데이터를 동시에 Consume(수신)할 수 있습니다. Produced 태그는 로직을 사용하지 않고도 하나 이상의 Consumed 태그(Consumer)로 데이터를 전송합니다. |
Consumed 태그 | Produced 태그의 데이터를 수신하는 태그입니다. Consumed 태그의 데이터 유형은 Produced 태그의 데이터 유형(배열 치수 포함)과 일치해야 합니다. Consumed 태그의 RPI는 데이터가 업데이트되는 기간을 결정합니다. |
컨트롤러가 Produced 태그와 Consumed 태그를 공유하려면 두 컨트롤러가 모두 동일한 네트워크에 연결되어 있어야 합니다. 두 네트워크를 통해 Produced 태그와 Consumed 태그를 브릿지할 수 없습니다.
Produced 태그와 Consumed 태그는 사용 중인 컨트롤러 및 통신 모듈의 연결을 사용합니다.
안전 컨트롤러는 Produced/Consumed 안전 태그도 사용할 수 있습니다.
사용 방법에 대한 자세한 정보는 GuardLogix 5580 및 Compact GuardLogix 5380 컨트롤러 시스템 안전 레퍼런스 매뉴얼(Publication 1756-RM012)을 참조하십시오.
사용 방법에 대한 자세한 정보는 GuardLogix 5580 및 Compact GuardLogix 5380 컨트롤러 시스템 안전 레퍼런스 매뉴얼(Publication 1756-RM012)을 참조하십시오.
ControlNet®
네트워크에서는 Produced 태그와 Consumed 태그가 스케줄링된 연결을 사용합니다.멀티캐스트 태그의 요청된 패킷 간격(RPI)
통신 포트에서 멀티캐스트 Produced 태그의 첫 번째 Consumer는 해당 포트에 대한 RPI 값을 설정합니다. 이후에 동일한 포트를 사용하는 모든 Consumer는 첫 번째 Consumer와 동일한 RPI 값을 요청해야 하며, 그렇지 않으면 연결이 실패합니다. 백플레인과 Ethernet 포트가 있는 컨트롤러는 각 포트에서 독립적인 RPI 값으로 데이터를 Produce할 수 있습니다.
Produced/Consumed 태그에 대한 자세한 정보는 Logix 5000 컨트롤러 Produced 및 Consumed Tag 프로그래밍 매뉴얼(Publication 1756-PM011)을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.