CIP 일반 메시지를 사용하여 컨트롤러에서 SNMP 비활성화
SNMP(Simple Network Management Protocol)를 사용하면 다른 네트워크 관리 소프트웨어를 통해 컨트롤러를 원격으로 관리할 수 있습니다. SNMP는 장치 간 통신 수단을 정의하고 장치 모니터링 및 감독을 위한 관리자를 명시합니다. SNMP는 기본적으로 컨트롤러에서 비활성화되어 있습니다. 포트가 활성화된 경우, CIP Generic MSG(펌웨어 버전 32 이상)가 있는 컨트롤러에서 SNMP를 비활성화할 수 있습니다.
SNMP에 대한 자세한 내용은 Ethernet 레퍼런스 매뉴얼(Publication ENET-RM002)을 참조하십시오.
- 프로그램에 MSG 명령어를 추가합니다.중요:컨트롤러 스위치가 RUN 모드에 있거나FactoryTalk® Security설정이 이러한 편집 옵션을 거부하는 경우에는 MSG 명령어를 프로그램에 추가할 수 없습니다.
- 아래 탭에 설명된 대로 Message Configuration 대화상자에서 Configuration 탭을 설정합니다.
SNMP 활성화필드설명Message TypeCIP GenericService TypeCustom(사용자 정의)Service Code4cInstance1 = 단일 Ethernet 포트가 있거나 리니어/DLR 모드에 대해 설정된 컨트롤러2 = Dual-IP 모드에 대해 구성된 컨트롤러Classf5Attribute0Source ElementUSINT[5] 데이터 유형의 컨트롤러 태그.이 예제에서, 컨트롤러 태그에 offArray라는 이름이 지정되며 다음 그래픽과 일치해야 합니다.
중요: Logix Designer 애플리케이션 프로젝트에 있는 Source Element 태그는 그림에 표시된 값과 일치해야 합니다. 표시된 값과 다른 값을 사용하면 SNMP가 비활성화되지 않습니다.Source Length5 - Communication 탭에서 Path를 THIS로 사용하도록 설정합니다.중요:THIS에 대한 메시지는 비접속 메시지여야 합니다.

의견을 작성 부탁드립니다.