컨트롤러의 신뢰할 수 있는 슬롯
Trusted 슬롯은 이중화 제어 시스템에서처럼 컨트롤러 전면 이더넷 포트가 비활성화된 경우에 네트워크 분할을 유지할 수 있도록 해줍니다. Trusted 슬롯은 컨트롤러에서 특정 작업이 수행되는 통신 경로를 제한합니다.
중요:
신뢰할 수 있는 슬롯과
CIP Security™
는 동일한 장치에서 호환되지 않습니다. 두 기능이 동일한 장치에서 모두 사용되는 경우 컨트롤러 전면 이더넷 포트를 통한 프로그래밍이 비활성화되고 물리적 리셋을 수행하기 전까지 컨트롤러 프로그래밍이 차단됩니다.IEC-62443-4-2 SL 1 인증 요건을 충족하려면 컨트롤러에서 Trusted 슬롯을 구성하지 말고 대신 CIP 브리징 제어를 사용하십시오.
Trusted된 슬롯에는 다음 규칙이 적용됩니다.
- Trusted 슬롯에 있는 물리적 모듈의 펌웨어 버전은 프로젝트의 I/O 트리에서 설정된 펌웨어 버전 및 Electronic Keying 옵션과 호환되어야 합니다. 호환성은 Electronic Keying을 참조하십시오.
- 폴트나 Keying 불일치가 없는 한 모든 통신이 모듈에서 Trusted 상태가 됩니다.
- I/O 트리에서 해당 Trusted 슬롯에 대해 설정된 모듈이 없으면 물리적으로 어떤 모듈이 존재하는지 상관 없이 모든 통신이 Trusted 상태가 됩니다.
Controller Properties 대화상자의 Security 탭에서 파라미터를 사용하여 Trusted 슬롯을 설정합니다.
선택한 슬롯을 제외한 통신 제한
이 확인란을 선택하면 Trusted 상태가 아닌 섀시 슬롯을 통한 통신이 제한됩니다. 컨트롤러가 통신 제한 없이 통신할 수 있도록 하려면 확인란의 선택을 취소하십시오.
중요:
이 확인란을 선택하면 AutoFlash 또는 ControlFLASH Plus 및
ControlFLASH Plus®
소프트웨어를 사용하는 경우 USB 또는 직렬 포트를 통한 통신이 제한되고 펌웨어 업데이트가 Trusted 슬롯으로 제한됩니다. 클래스 3 연결을 통해 제한된 데이터에 액세스해야 하는 툴에 대한 지원이 제한됩니다.슬롯 선택
Select Slots(슬롯 선택)에서 선택한 슬롯만 컨트롤러에 대한 Trusted 통신 경로입니다. Select Slots(슬롯 선택) 그리드는 컨트롤러에 대해 Trusted 슬롯을 구성합니다. Restrict Communications Except Through Selected Slots 확인란을 선택한 경우, 컨트롤러가 사용하지 않는 슬롯을 하나 이상 클릭해야 합니다.
프로젝트의 섀시 크기가 알려져 있는 경우, 섀시 크기와 동일한 슬롯 수가 대화상자에 표시됩니다. 그렇지 않은 경우, 대화상자에 17개의 슬롯(0...16)이 나타납니다.
선택한 슬롯 옵션

의견을 작성 부탁드립니다.