Electronic Keying
Electronic Keying은 제어 시스템에서 잘못된 장치를 사용할 가능성을 줄여줍니다. 이것은 프로젝트에 저장되어 있는 장비를 설치된 장비와 비교합니다. Keying이 실패한 경우 폴트가 발생합니다. 다음 속성이 비교됩니다.
항목 | 설명 |
|---|---|
Vendor | 장치 제조업체입니다. |
Device Type | 예를 들어 디지털 I/O 모듈과 같이 제품의 일반적인 유형입니다. |
Product Code | 제품의 특정 유형입니다. Product Code는 카탈로그 넘버로 맵핑됩니다. |
Major Revision | 장치의 기능적 성능을 나타내는 숫자입니다. |
Minor Revision | 장치의 작동상 변경을 나타내는 숫자입니다. |
Electronic Keying에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
Keying 옵션 | 설명 |
|---|---|
Compatible Module | 설치된 장치가 프로젝트에 정의된 장치를 에뮬레이션할 수 있는 경우, 설치된 장치가 그 정의된 장치의 키를 수용할 수 있도록 해줍니다. Compatible Module을 사용하면 일반적으로 특정 장치를 다음 특성을 가진 다른 장치로 교체할 수 있게 됩니다.
|
Disable Keying | 장치와 통신을 시도할 때 Keying 속성을 고려하지 않음을 나타냅니다. Disable Keying을 사용하면 장치에서 지정된 유형 이외의 장치와 통신을 할 수 있습니다. 주의 : Disable Keying을 사용 시 주의하십시오. 잘못된 사용은 신체적 상해 또는 사망, 재산 손해 또는 경제적 손실이 발생할 수 있습니다. 키잉 비활성화는 사용하지 않는 것이 좋습니다 .Disable Keying을 사용하는 경우, 사용자는 사용 중인 장치가 애플리케이션의 기능적 요건을 충족하는지 이해해야 할 전적인 책임을 집니다. 중요 : 안전 I/O 장비는 Disable Keying(키잉 비활성화)을 사용하지 마십시오. |
Exact Match | 모든 Keying 속성이 일치해야만 통신이 설정될 수 있음을 나타냅니다. 속성이 정확히 일치하지 않는 경우, 장치와 통신이 되지 않습니다. |
선택할 때 각 Keying 옵션의 의미를 신중하게 고려하십시오.
중요:
Electronic Keying 파라미터를 온라인으로 변경하면 해당 장치와 이 장치를 통해 연결되어 있는 장치에 대한 연결이 끊어집니다. 다른 컨트롤러에 대한 연결도 끊어질 수 있습니다.
장치에 대한 I/O 연결이 끊어지는 경우에는 데이터가 손실될 수 있습니다.
Electronic Keying에 대한 자세한 정보는 Logix 5000 제어 시스템 애플리케이션의 Electronic Keying 기술(Publication LOGIX-AT001)을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.