Counters 보기

Counter는 Device Definition 대화상자에서 Encoder Type 파라미터로 HSC를 선택한 경우에만 사용 가능합니다.
Counter는 모듈 카운터 설정의 요약을 보여줍니다.
Counter 보기 예
Counter 보기에는 다음 파라미터가 포함됩니다.
파라미터
설명
Rollover
RolloverValue 출력 태그의 값을 표시합니다.
카운터가 상향 카운트될 때 카운터 값이 Rollover 값 - 1에 도달한 경우, 다음 카운트를 받으면 Rollunder 값으로 다시 시작합니다. 롤오버 태그가 1로 설정됩니다.
Rollunder
RollunderValue 출력 태그의 값을 표시합니다.
카운터가 하향 카운트될 때 카운트 값이 Rollunder 값에 도달한 경우, 다음 카운트를 받으면 Rollover 값 - 1로 다시 시작합니다. 롤언더 태그가 1로 설정됩니다.
Load Count Value
Load 기능이 트리거될 때 카운터로 로드할 사전 설정 카운트 수를 표시합니다.
Load Revolution Value
Load 기능이 트리거될 때 카운터로 로드할 사전 설정 회전수를 표시합니다.
Average Over
평균 주파수, 펄스 폭 및 가속도를 계산할 때 펄스 수를 기준으로 평균을 낼 것인지 아니면 일정 기간에 걸쳐 평균을 낼 것인지 여부를 정의합니다.
  • 펄스 – 펄스 수에 따른 평균
  • 시간 – 특정 기간에 걸친 평균
Pulses to Average Over
평균을 낼 펄스 수를 정의합니다.
이 설정은 Counter Average Over가 Pulses로 설정된 경우에만 사용 가능합니다.
Time to Average Over
평균 초과 기간을 밀리초 단위로 정의합니다.
이 설정은 Counter Average Over가 Time으로 설정된 경우에만 사용 가능합니다.
Apply Reset to Time Derived Values
카운터가 리셋될 때 시간 파생 값을 리셋할 것인지 여부를 지정합니다.
  • 해제됨 – 시간 파생 값을 리셋하지 않습니다.
  • 선택됨 – 시간 파생 값을 리셋합니다.
Invert Counter Direction
카운터의 방향을 반전할 것인지 여부의 구체적 정보입니다.
  • 0 = 카운터 방향을 반전하지 않음
  • 선택됨 – 카운터 방향을 반전함
Engineering Units
펄스의 Count, Frequency 및 Acceleration 값이 스케일링되는 Engineering 단위를 정의합니다.
예를 들어, Engineering 단위가 "abc"인 경우 스케일링된 입력 태그의 단위는 다음과 같습니다.
  • ScaledCount: abc
  • ScaledFrequency: abc/s
  • ScaledAccel: abc/s
    2
Scalar
Engineering 단위로 스케일링된 값을 얻을 수 있도록 펄스 단위의 Count, Frequency 및 Acceleration 값을 곱하기 위해 사용되는 값을 정의합니다.
Diagnostics
진단 정보가 포함된 Diagnostics 대화상자를 엽니다.

카운터 진단

Counter Diagnostics를 보려면 Counter 보기에서 Diagnostics를 선택하십시오.
Counter Diagnostics 예
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal