Counter – Input 보기
Counter – Input을 사용하여 서로 다른 입력에 대해 Off → On 및 On → Off 필터 시간을 설정합니다.
Counter – Input 보기 예

Counter – Input 보기에는 다음과 같은 파라미터가 포함됩니다.
파라미터 | 설명 |
|---|---|
Input A Off → On Filter Time | 전환이 유효하다고 장치가 판단하기까지 Off to On 입력 전환이 On 상태로 남아 있어야 하는 시간을 정의합니다. |
Input A On → Off Filter Time | 전환이 유효하다고 장치가 판단하기까지 On to Off 입력 전환이 Off 상태로 남아 있어야 하는 시간을 정의합니다. |
Input B Off → On Filter Time | 전환이 유효하다고 장치가 판단하기까지 Off to On 입력 전환이 On 상태로 남아 있어야 하는 시간을 정의합니다. |
Input B On → Off Filter Time | 전환이 유효하다고 장치가 판단하기까지 On to Off 입력 전환이 Off 상태로 남아 있어야 하는 시간을 정의합니다. |
Input A, B Off → On Filter Time | 전환이 유효하다고 장치가 판단하기까지 Off to On 입력 전환이 On 상태로 남아 있어야 하는 시간을 정의합니다. |
Input A, B On → Off Filter Time | 전환이 유효하다고 장치가 판단하기까지 On to Off 입력 전환이 Off 상태로 남아 있어야 하는 시간을 정의합니다. |
Input Z Off → On Filter Time | 전환이 유효하다고 장치가 판단하기까지 Off to On 입력 전환이 On 상태로 남아 있어야 하는 시간을 정의합니다. |
Input Z On → Off Filter Time | 전환이 유효하다고 장치가 판단하기까지 On to Off 입력 전환이 Off 상태로 남아 있어야 하는 시간을 정의합니다. |
Input00 Off → On Filter Time | 전환이 유효하다고 장치가 판단하기까지 Off to On 입력 전환이 On 상태로 남아 있어야 하는 시간을 정의합니다. Device Definition 대화상자에서 Input00 Function이 Not Used로 설정된 경우에는 이 파라미터가 표시되지 않습니다. |
Input00 On → Off Filter Time | 전환이 유효하다고 장치가 판단하기까지 On to Off 입력 전환이 Off 상태로 남아 있어야 하는 시간을 정의합니다. Device Definition 대화상자에서 Input00 Function이 Not Used로 설정된 경우에는 이 파라미터가 표시되지 않습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.