Counter – Fault/Program Actions 보기
모듈이 Program 모드 또는 Fault 모드에 있을 때, 또는 통신 폴트가 발생할 때 Counter– Fault/Program Actions를 사용하여 카운터의 동작을 설정하십시오.
Counter – Fault/Program Actions 보기 예

Counter – Fault/Program Actions 보기에는 다음과 같은 파라미터가 포함됩니다.
파라미터 | 설명 |
|---|---|
Counter State in Program Mode | 컨트롤러가 Program Mode 또는 Inhibit 모드로 전환할 때 카운터의 동작을 결정합니다. Program Mode 또는 Inhibit 모드에 있는 동안, 컨트롤러의 카운터는 무시되고 카운터는 다음과 같이 작동합니다.
|
Counter State in Program Mode User-defined Value | Program Mode의 Counter State가 User-defined value로 선택될 때 카운트하도록 설정된 값을 정의합니다. |
Reset stored values in Program Mode | 컨트롤러가 Program Mode 또는 Inhibit 모드로 전환할 때 저장된 값을 재설정할 것인지 여부를 결정합니다. |
Counter State in Communication Fault Mode | 통신 폴트가 발생하고 모듈이 Communication Fault Mode로 전환된 후 카운터에 어떤 일이 발생하는지 결정합니다.
|
Counter State in Communication Fault Mode User-defined Value | Communication Fault Mode의 Counter State가 User-defined value로 선택될 때 카운트하도록 설정된 값을 정의합니다. |
Reset stored values in Communication Fault Mode | 통신 폴트 발생 후 모듈이 Communication Fault Mode로 진입했을 때 저장된 값을 재설정할 것인지 여부를 결정합니다. |
When Communication Fails in Program Mode | Program Mode에서 통신이 실패할 경우 카운터 동작을 결정합니다.
|
의견을 작성 부탁드립니다.