Counter – Alarms 보기
Counter – Alarms를 사용하여 카운터에 대한 알람을 설정합니다.
Counter – Alarms 보기 예

Counter – Alarms 보기에는 다음 파라미터가 포함됩니다.
파라미터 | 설명 |
|---|---|
Pulse Width Alarm Limit | 펄스 폭 알람이 프리거되니 전에 허용되는 최대 펄스 폭을 정의합니다. 순간 또는 평균 펄스 폭이 최대 펄스 폭을 초과하는 경우, Pulse Width 알람이 트리거됩니다. |
Accel Alarm Limit | 가속 알람이 트리거될 때까지 허용되는 최대 가속률을 정의합니다. 순간 또는 평균 가속률이 최대 가속률을 초과하는 경우, 가속 알람이 트리거됩니다. 값이 0이면 Alarm이 비활성화됩니다. |
Decel Alarm Limit | 감속 알람이 트리거될 때까지 허용되는 최대 감속률을 정의합니다. 순간 또는 평균 가속률이 최대 감속률 미만인 경우, Deceleration 알람이 트리거됩니다. 값이 0이면 Alarm이 비활성화됩니다. |
Frequency Alarm Limit | 주파수 알람이 트리거되기 전에 허용되는 주파수 제한을 정의합니다. 순간 주파수 또는 평균 주파수가 이 제한을 초과하면 주파수 알람이 울립니다. |
Zero Frequency Alarm Limit | Zero Frequency Alarm을 트리거하기 위해 빈도 또는 평균 주파수가 이보다 작아야 하는 값을 표시합니다. |
Latch Zero Frequency Alarm | 제로 주파수 경보가 명시적으로 해제될 때까지 유지되도록 래치되는지 여부를 결정합니다. |
Enable Missing Pulse Alarm | 누락된 펄스 알람이 활성화되었는지 여부를 결정합니다. |
Missing Pulse Alarm Limit | Missing Pulse Alarm이 트리거되지 않도록 연속 펄스의 선단 에지 감지 사이에 걸리는 시간 길이를 표시합니다. |
Latch Missing Pulse Alarm | 누락된 펄스 알람이 래치되는지 여부를 결정하여 명시적으로 래치를 해제할 때까지 알람이 해제되지 않도록 합니다. |
Diagnostics | 진단 정보가 포함된 Diagnostics 대화상자를 엽니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.