검색
PointMax I/O 모듈 상세 정보
모듈 캘리브레이션(대화형)
Module Properties에서 Calibration 보기를 사용하여 채널 단위 또는 그룹으로 모듈을 대화식으로 캘리브레이션할 수 있습니다.
5034-IF4 및 5034-IF4XT 세부 사항
캘리브레이션이 진행되는 동안 컨트롤러 상태
데이터 품질에 영향을 미치는 캘리브레이션
캘리브레이션 장비 사양
캘리브레이션 절차
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal