데이터 품질에 영향을 미치는 캘리브레이션
아날로그 입력 모듈의 채널이 캘리브레이션되는 경우 해당 채널의 노치 필터 설정이 10Hz로 변경됩니다. 캘리브레이션이 완료될 때까지 해당 채널의 I.Chxx.Uncertain 태그가 1로 설정됩니다.
5034-IF4 모듈의 모든 입력은 아날로그-디지털 변환기를 공유합니다. 따라서 캘리브레이션 프로세스 중인 채널이 있는 경우, 다른 모든 입력 채널에 대해
I.Chxx.Uncertain
태그가 1로 설정됩니다. 이것은 모든 입력 채널에 대해 데이터 샘플율이 느려지기 때문에 발생합니다.의견을 작성 부탁드립니다.