출력 오프셋 결과 보기 - FLEX I/O 보정

오프셋 보정 결과를 보려면 다음 스텝(Step)을 수행합니다.
오프셋
고정된 설정값과 제어되는 변수 간의 안정적인 상태의 편차입니다. 선형 함수(y=mx+b)에서 매개 변수(b)는 독립 변수(x)가 0일 때 종속 변수(y)를 0으로 구동하는 데 사용됩니다.
상태
열에서 결과를 확인할 수 있습니다.
상태 열에 표시되는 메시지:
그러면:
확인
다음
을 선택하여 게인 보정을 수행합니다.
오류
다시 시도
를 선택하여 프로세스를 반복합니다.
다음을 선택할 수도 있습니다.
  • 보정을 취소하고 종료하려면
    중지
    를 클릭합니다.
  • 이 탭과 관련된 도움말을 보려면
    도움말
    을 참조하세요.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal