FLEX I/O 보정: 높음 기준 신호 제작
게인 보정을 위해 높음 기준 신호를 생성하려면:
게인
입력 신호의 크기에 대한 출력 신호의 크기의 비율입니다.
선형 수식(y=mx+b)에서 매개 변수(m)는 독립 변수(x)가 최대값일 때 종속 변수(y)를 지정된 값으로 구동하는 데 사용됩니다.
다음
을 선택하여 게인 보정을 수행합니다.다음을 선택할 수도 있습니다.
- 오류가 발생하여 보정 프로세스 스텝(Step)을 반복해야 하는 경우에다시 시도를 클릭합니다.팁: 이 단추는 오류가 발생할 때만 활성화됩니다.
- 보정을 취소하고 종료하려면중지를 클릭합니다.
- 이 탭과 관련된 도움말을 보려면도움말을 참조하세요.
의견을 작성 부탁드립니다.