FLEX I/O 아날로그 보정 정보

FLEX I/O 아날로그 모듈(Module)은 150Hz, 300Hz, 600Hz로 보정되어 출하됩니다. 그러나 시간이 지나면 아날로그 모듈(Module)의 다양한 전자 부품의 전기적 사양이 바뀔 수 있습니다. 아날로그 입력 모듈(Module)에서 만든 측정값과 아날로그 출력 모듈에서 생성한 신호가 최고의 정확성을 가지려면 가끔씩 재보정해야 합니다. 대부분의 작업에 있어서 재보정 간격은 6개월이 적당합니다.
재보정이 필요하다고 생각되면 FLEX I/O 시스템의 모듈(Module)을 사용하여 재보정해야 합니다. 모듈(Module)이 컨트롤러(Controller) 및
Logix Designer
응용 프로그램과 통신해야 합니다.
팁: 모듈(Module)을 보정하기 전에 반드시 구성을 완료하고 이 설정을 모듈에 따라 적용 또는 다운로드한 후 연결 탭에서 금지 확인란을 선택하여 해당 모듈에 대한 연결을 금지해야 합니다. 이 절차가 끝나면 보정을 시작할 수 있습니다.
보정 프로세스에는 다음 두 가지 일반적인 기능이 있습니다.
  • 오프셋
  • 게인
Logix Designer
응용 프로그램 보정 화면에서 전체 프로세스를 안내합니다. 먼저 입력 채널을 보정하고 나서 출력 채널을 보정하게 됩니다. 입력 채널과 출력 채널을 보정하는 데 필요한 보정 장비 목록은 아래 장비 요구 사항을 참조하십시오.
중요: FLEX I/O 아날로그 모듈(Module)의 보정에는 사용자가 제공하는 데이터가 사용됩니다. 입력 보정에 대해서는 정확한 신호, 그리고 출력 보정에 대해서는 정확한 측정값을 제공해야 합니다. 정확한 신호를 제공해야 아날로그 모듈(Module)이 지정된 정확도로 작동할 수 있습니다.
보정은 정확한 신호를 연결할 때도 혹은 신호를 아예 연결하지 않을 때도 항상 오류 보고 없이 진행됩니다. 화면의 지시를 따르지 않으면 모듈(Module)이 전혀 보정되지 않을 수도 있습니다. 모듈(Module)이 보정되지 않은 경우에도 소프트웨어는 이 사실을 보고하지 않습니다.
  • 입력 채널: 기준 소스(전압 또는 전류)를 연결합니다. 그러면 모듈(Module)에서 값을 읽습니다.
모듈(Module)을 보정하려면 다음 장비가 필요합니다.
장비
설명
모델/유형
정밀도 전압/전류 소스
0 – 10.25V, 10mV 해상도 이상
0 -21mA, 100nA 이상
HP3245A 또는 기타 동급
  • 출력 채널: 전압 또는 전류를 측정하고 값을 화면의 필드에 입력합니다. 소프트웨어에서 이러한 측정값에 따라 보정 값을 생성하여 모듈(Module)에 저장합니다.
모듈(Module)을 보정하려면 다음 장비가 필요합니다.
장비
설명
모델/유형
정밀도 전압/전류 미터
0 – 10.5V, 10mV 해상도 이상
0 -22mA, 100nA 이상
Datron, Wavetek 또는 기타 동급
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal