오프셋 결과 탭 - FLEX I/O 아날로그
이 탭에 FLEX I/O 아날로그 모듈(Module)에 대한 오프셋 보정 결과가 표시됩니다. 상태 열에서 결과를 확인할 수 있습니다.
오프셋
고정된 설정값과 제어되는 변수 간의 안정적인 상태의 편차입니다. 선형 함수(y=mx+b)에서 매개 변수(b)는 독립 변수(x)가 0일 때 종속 변수(y)를 0으로 구동하는 데 사용됩니다.
상태 열 표시: | 그러면: |
확인 | 다음을 클릭하여 게인 보정을 수행합니다. |
오류 | 다시 시도를 클릭하여 프로세스를 반복합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.