선택/제한 명령어
선택/제한 명령어는 다음과 같습니다.
사용 가능한 명령어
래더 다이어그램
이 명령어는 래더 다이어그램에 사용할 수 없습니다.
펑션 블록과 스트럭쳐드 텍스트
수행할 작업 | 사용할 명령어 |
최대 6가지 입력 중 하나를 선택합니다. | ESEL |
아날로그 입력을 두 값 사이로 제한합니다. | HLL |
8가지 입력 중 하나를 선택합니다. | MUX |
시간 지남에 따라 신호 변경의 총계를 제한합니다. | RLIM |
두 입력 중 하나를 선택합니다. | SEL |
입력 값과 음의 입력 값 사이의 범위에서 선택합니다. | SNEG |
합산할 실수 입력을 선택합니다. | SSUM |
의견을 작성 부탁드립니다.