선택(SEL)
이 정보는
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.선택(Select, SEL) 명령어는 디지털 입력을 이용해 두 입력 중 하나를 선택합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
이 명령어는 래더 다이어그램 로직에서는 사용할 수 없습니다.
펑션 블록

구조화된 텍스트
이 명령어는 구조화된 텍스트에서 사용할 수 없습니다.
피연산자
펑션 블록
피연산자 | 유형 | 형식 | 설명 |
SEL 태그 | SELECT | 구조 | SEL 구조 |
SELECT 구조
입력 매개 변수 | 데이터 유형 | 설명 |
EnableIn | BOOL | 활성화 입력. 선택하지 않으면 명령이 실행되지 않고 출력이 업데이트되지 않습니다. 기본값은 설정 상태입니다. |
In1 | REAL | 이 명령어의 첫 번째 아날로그 신호 입력. 유효값 = 모든 부동 소수점 수 기본값 = 0.0 |
In2 | REAL | 이 명령어의 두 번째 아날로그 신호 입력. 유효값 = 모든 부동 소수점 수 기본값 = 0.0 |
SelectorIn | BOOL | In1과 In2 중에서 선택하는 입력입니다. 기본값은 해제 상태입니다. |
출력 매개 변수 | 데이터 유형 | 설명 |
EnableOut | BOOL | 명령어의 활성화 여부를 나타냅니다. 오버플로우된면 해제. |
Out | REAL | 알고리즘의 계산된 출력. |
설명
SEL 명령어는 다음과 같이 작동합니다.
조건 | Action |
SelectorIn이 설정됨 | Out = In2 |
SelectorIn이 해제됨 | Out = In1 |
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
기능이 활성화되고 오버플로가 감지되면 부 폴트가 발생합니다(폴트 유형: 4, 폴트 코드: 4).
실행
펑션 블록
조건/상태 | 수행한 작업 |
사전 스캔 | EnableIn 및 EnableOut 비트가 거짓으로 해제됩니다. |
Tag.EnableIn이 거짓임 | EnableIn 및 EnableOut 비트가 거짓으로 해제됩니다. |
Tag.EnableIn이 참임 | EnableIn 및 EnableOut 비트가 참으로 설정됩니다. 명령어가 실행됩니다. |
명령어 최초 실행 | N/A |
명령어 최초 스캔 | Out n-1이 0으로 설정됩니다. |
사후 스캔 | .EnableIn과 .EnableOut 비트가 거짓으로 해제됩니다. |
예
SEL 명령어는 SelectorIn을 따라 In1 또는 In2를 선택합니다. SelectorIn이 설정되면, 명령어는 Out = In2를 설정합니다. SelectorIn이 해제되면, 명령어는 Out = In1을 설정합니다. Out은 function_block_C의 입력 파라미터가 됩니다.
펑션 블록

의견을 작성 부탁드립니다.