상한/하한(High/Low Limit, HLL)

이 정보는
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.
상한/하한(High/Low Limit, HLL) 명령어는 두 값 사이에서 아날로그 입력을 제한합니다. 상/하한, 상한, 하한을 선택할 수 있습니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
이 명령어는 래더 다이어그램 로직에서는 사용할 수 없습니다.
펑션 블록
HLL_FBD_avail_v31
구조화된 텍스트
HLL(HLL_tag);
피연산자
펑션 블록
피연산자
유형
형식
설명
HLL 태그
HL_LIMIT
구조
HLL 구조
HL_LIMIT 구조
입력 매개 변수
데이터 유형
설명
EnableIn
BOOL
활성화 입력. 거짓이면 명령어가 실행되지 않고 출력이 업데이트되지 않습니다.
기본값은 참입니다.
입력
REAL
명령어의 아날로그 신호 입력.
유효값 = 모든 부동 소수점 수
기본값 = 0.0
HighLimit
REAL
입력의 상한 SelectLimit = 0이고 HighLimit이 Less than or equal to LowLimit이면 명령어는 Status에 적절한 비트를 설정하고 Out = LowLimit를 설정합니다.
유효값 = HighLimit > LowLimit
기본값 = 0.0
LowLimit
REAL
입력의 하한 SelectLimit = 0이고 LowLimit이 Greater than or equal to HighLimit이면 명령어는 Status에 적절한 비트를 설정하고 Out = LowLimit를 설정합니다.
유효값 = LowLimit < HighLimit
기본값 = 0.0
SelectLimit
DINT
한도 입력을 선택합니다. 이 입력은 설정이 3개 있습니다.
0 = 상/하한 모두 사용
1 = 상한 사용
2 = 하한 사용
SelectLimit이 유효하지 않으면 명령어는 SelectLimit = 0으로 가정하고 Status에 적절한 비트를 설정합니다.
유효값 = 0~2
기본값 = 0
출력 매개 변수
데이터 유형
설명
EnableOut
BOOL
명령어의 활성화 여부를 나타냅니다. Out이 오버플로되는 경우 거짓으로 해제됩니다.
Out
REAL
알고리즘의 계산된 출력.
HighAlarm
BOOL
상한 알람 표시기. In Greater than or equal to HighLimit일 때 참으로 설정합니다. SelectLimit가 2로 설정되면 HighAlarm은 비활성화됩니다.
LowAlarm
BOOL
하한 알람 표시기. In Less than or equal to LowLimit일 때 참으로 설정합니다. SelectLimit가 1로 설정되면 LowAlarm은 비활성화됩니다.
상태
DINT
펑션 블록의 상태.
InstructFault (Status.0)
BOOL
명령어에서 다음 실행 에러 중 하나가 감지됩니다. 마이너 또는 메이저 컨트롤러 에러가 아닙니다. 나머지 상태 비트를 확인하여 발생한 에러를 판단합니다.
LimitsInv (Status.1)
BOOL
HighLimit Less than or equal to LowLimit.
SelectLimitInv (Status.2)
BOOL
SelectLimit의 값은 0, 1 또는 2입니다.
구조화된 텍스트
피연산자
유형
형식
설명
HLL 태그
HL_LIMIT
구조
HLL 구조
스트럭쳐드 텍스트 내 식의 구문에 대한 자세한 내용은 스트럭쳐드 텍스트 구문을 참조하십시오.
설명
HLL 명령어는 다음 규칙을 이용해 Out의 값을 계산합니다.
선택
조건
Action
SelectLimit = 0
(상한 및 하한 사용)
In < HighLimit 및
In > LowLimit
Out = In
In Greater than or equal to HighLimit
Out = HighLimit
In Less than or equal to LowLimit
Out = LowLimit
HighLimit Less than or equal to LowLimit
Out = LowLimit
SelectLimit = 1
(상한만 사용)
In < HighLimit
Out = In
InGreater than or equal toHighLimit
Out = HighLimit
SelectLimit = 2
(하한만 사용)
In > LowLimit
Out = In
In Less than or equal to LowLimit
Out = LowLimit
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
기능이 활성화되고 오버플로가 감지되면 부 폴트가 발생합니다(폴트 유형: 4, 폴트 코드: 4).
실행
펑션 블록
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
EnableIn 및 EnableOut 비트가 거짓으로 해제됩니다.
Tag.EnableIn이 거짓임
EnableIn 및 EnableOut 비트가 거짓으로 해제됩니다.
Tag.EnableIn이 참임
EnableIn 및 EnableOut 비트가 참으로 설정됩니다.
명령어가 실행됩니다.
명령어 최초 실행
N/A
명령어 최초 스캔
N/A
사후 스캔
EnableIn 및 EnableOut 비트가 거짓으로 해제됩니다.
구조화된 텍스트
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
펑션 블록 표의 사전 스캔을 참조하십시오.
정상 실행
펑션 블록 표에서 Tag.EnableIn이 참임을 참조하십시오.
사후 스캔
펑션 블록 표에서 사후 스캔을 참조하십시오.
예
이 HLL 명령어는 두 값 사이에서 In을 제한하며 In이 이 한도를 벗어날 때 필요하면 HighAlarm 또는 LowAlarm을 설정합니다. 이 명령어는 Out = In의 제한된 값을 설정합니다.
펑션 블록
HLL_FBD_ex_v31
구조화된 텍스트
HLL_01.In := value;
HLL_01.HighLimit := high_limit;
HLL_01.LowLimit := low_limit;
HLL(HLL_01);
limited_value := HLL_01.Out;
high_alarm := HLL_01.HighAlarm;
low_alarm := HLL_01.LowAlarm;
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal