장비 시퀀스 명령어

표에는
Equipment Sequence
의 명령 명령어가 나열되어 있습니다. 이 명령어는 래더 다이어그램과 구조화된 텍스트 프로그래밍 언어를 사용하는 루틴에 사용할 수 있습니다. 펑션 블록과 순차 펑션 차트 프로그래밍 언어를 사용하는 루틴에는 사용할 수 없습니다.
명령어
설명
스트럭쳐드 텍스트 형식
장비 시퀀스에 첨부(SATT)
사용자 루틴의 부모 프로그램이
Equipment Sequence
의 소유자여야 한다는 요청입니다.
SequenceName, Result
장비 시퀀스에서 분리(SDET)
Equipment Sequence
의 소유권을 해제합니다.
SequenceName
장비 시퀀스 명령(SCMD)
명령을
Equipment Sequence
에 보냅니다.
SequenceName, Command, Result
장비 시퀀스 지우기 실패(SCLF)
Equipment Sequence
의 실패 코드를 지웁니다.
SequenceName
장비 시퀀스 오버라이드(SOVR)
소유권에 상관 없이 HOLD, STOP 또는 ABORT 명령을
Equipment Sequence
에 보냅니다.
SequenceName, Command, Result
장비 시퀀스 할당 시퀀스 식별자(Sequence Assign Sequence Identifier, SASI)
ID 문자열을
Equipment Sequence
에 할당합니다.
SequenceName, Sequence ID, Result
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal