SCMD 명령어 대신에 SOVR 명령어를 사용해야 하는 경우는 언제입니까?

  • 대부분의 상황에서는 SCMD 명령어를 사용하여
    Equipment Sequence
    를 프로그래밍 방식으로 명령합니다. 하지만 이러한 경우에 SOVR 명령어를 사용하여
    Equipment Sequence
    를 명령합니다.
    • HOLD, STOP 또는 ABORT 명령을 지정하려 하며, 이 명령이 모든 소유권 상황에서 항상 실행되어야 하는 경우.
    • Logix Designer
      응용 프로그램을 통해
      Equipment Sequence
      를 수동으로 제어할 때 또는
      FactoryTalk Batch
      소프트웨어 같은 다른 프로그램이
      Equipment Sequence
      를 소유할 때조차 HOLD, STOP 또는 ABORT 명령을 실행해야 하는 경우.
예를 들어, 장비가 걸린 재료가 있는지 확인한다고 가정해 보겠습니다. 걸림이 있는 경우 항상 장비를 중단하기를 원합니다. 이 경우에는 SOVR 명령어를 사용합니다.
Logix Designer
응용 프로그램을 통해 수동 제어할 수 있어도 이렇게 하면 장비가 중단됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal