장비 시퀀스 다이어그램 명령어
이 표는
Equipment Sequence
다이어그램 명령어를 설명합니다.아이콘 | 아이콘 이름 | 설명 |
![]() | 단계 및 전환 쌍 추가 | 스텝 및 전환 쌍 추가 를 사용하면 스텝 및 전환 쌍을 추가할 수 있습니다. 쌍으로 추가되지만 각각의 요소를 개별적으로 선택하고 편집할 수 있습니다. |
![]() | 연결이 끊어진 단계 추가 | 연결이 끊어진 스텝 추가 를 사용하면 전환 추가 없이 스텝을 추가할 수 있습니다. |
![]() | 연결이 끊어진 전환 추가 | 연결이 끊어진 전환 추가 를 사용하면 스텝 추가 없이 전환을 추가할 수 있습니다. |
![]() | 동시 분산 추가 | 동시 분산 추가 를 사용하면 연결된 모든 스텝이 동시에 실행되는 분기를 만들 수 있습니다. |
![]() | 선택 분산 추가 | 선택 분산 추가 를 사용하면 선택 분기에 대한 분산을 만들 수 있습니다. 선택 분산에서는 여러 경로 중 먼저 참으로 평가되는 전환이 포함된 경로 하나만 실행됩니다. |
![]() | 동시 수렴 추가 | 동시 수렴 추가 를 사용하면 동시 실행 경로를 다시 병합할 수 있습니다. |
![]() | 선택 수렴 추가 | 선택 수렴 추가 ![]() |
의견을 작성 부탁드립니다.