장비 시퀀스에서 분리(SDET)

이 명령어는
Logix Designer
5580P 컨트롤러와 ControlLogix 5590P 컨트롤러에 적용됩니다.
Logix Designer
5580P 컨트롤러와 ControlLogix 5590P 컨트롤러는 컨트롤러 중복도 지원합니다.
팁: 이 명령어를
ControlLogix
중복 시스템에서 사용할 경우 명령어 및 시퀀스 프로그램이 우선 순위가 가장 높은 태스크에 예약되어 있지 않으면 이 명령어로 컨트롤되는 출력이 중복 전환 중에 무충돌이 아닐 수 있습니다.
주의:
Equipment Sequence
에서 중복를 사용하는 경우 단계와 시퀀스가 동일한 태스크에 예약되어 있지 않으면 전환 후 시퀀스 실행이 예상과 다를 수 있습니다.
Equipment Sequence
의 소유권을 포기하려면
Equipment Sequence
에서 분리(SDET) 명령어를 사용합니다. 프로그램이 SDET 명령어를 실행한 후에는
Equipment Sequence
를 더 이상 소유하지 않습니다. 그러면 다른 프로그램이나
FactoryTalk Batch
소프트웨어가
Equipment Sequence
를 소유할 수 있게 됩니다. SDET 명령어는 프로그램이
Equipment Sequence
에 연결(SATT) 명령어를 통해 이미
Equipment Sequence
소유권을 취득한 경우에만 사용할 수 있습니다.
이는 전환 명령어입니다. 사용할 경우 다음 단계를 수행하세요.
  • 래더 로직에서 명령어가 실행되어야 할 때마다 렁-입력-조건을 거짓에서 참으로 전환합니다.
  • 구조화된 텍스트 루틴에서 명령어가 전환 시에만 실행되도록 하는 조건을 삽입합니다.
사용 가능한 언어
SDET 명령어는 다음 언어에서 사용할 수 있습니다.
  • 래더 다이어그램
    L5K_SILC_SDETLadderExampleSmall
  • 스트럭쳐드 텍스트: SDET(SequenceName)
지원되는 피연산자
SDET 명령어가 사용하는 피연산자는 다음과 같습니다.
피연산자
유형
형식
설명
Sequence Name
시퀀스
Equipment Sequence
의 이름
소유권을 포기할
Equipment Sequence
입니다.
산술 상태 플래그와 폴트 조건
산술 상태 플래그는 SDET 명령어의 영향을 받지 않습니다. SDET 명령어는 폴트를 트리거할수 없으므로 이 명령어에 대한 폴트 조건이 없습니다.
명령어 실행
SDET 명령어의 실행 단계가 표에 설명되어 있습니다.
조건
ladder_icon 래더 다이어그램 동작
st_icon 스트럭쳐드 텍스트 작업
사전 스캔
렁-출력-조건이 거짓으로 설정됩니다.
취해진 조치가 없습니다.
렁-입력-조건이 거짓임
렁-출력-조건이 거짓으로 설정됩니다.
N/A
렁-입력-조건이 참임
  • 명령어가 실행됩니다.
  • 렁-출력-조건이 참으로 설정됩니다.
N/A
스트럭쳐드 텍스트 스캔
N/A
구조화된 텍스트에서 명령어는 스캔될 때마다 실행됩니다. 명령어의 스캔을 제한하려면 SFC 조치의 수식자, 또는 if, then 또는 else 등의 조건이 포함된 스트럭쳐드 텍스트 구문을 사용합니다.
명령어 실행
명령어가 지정된
Equipment Sequence
의 소유권을 포기합니다.
명령어가 지정된
Equipment Sequence
의 소유권을 포기합니다.
사후 스캔
렁-출력-조건이 거짓으로 설정됩니다.
취해진 조치가 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal