드라이브 명령어

드라이브 명령어에는 다음 정보가 포함됩니다.
사용 가능한 명령어
래더 다이어그램
펑션 블록과 스트럭쳐드 텍스트
수행할 작업
사용할 명령어
적분 연산을 실행합니다.
INTG
PI 알고리즘을 실행합니다.
PI
한 스캔에서 다음 스캔으로 입력의 변화를 계산하여 위치 입력 모듈에서 디지털 시스템으로 리졸버나 인코더 피드백 모듈 같은 인터페이스를 제공합니다.
PMUL
추가된 저크 속도로 램프 함수를 수행합니다.
SCRV
게인 항과 1차 래그, 2차 리드를 이용합니다.
SOC
누적된 값에 2 입력을 더하고 뺍니다.
UPDN
작업자가 모터 조그나 밸브 활성화 등 기계 제어 동작을 높은 정확도와 확신으로 시작할 수 있습니다.
HMIBC
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal