계산/연산 명령어
계산/연산 명령어는 식 또는 특정 산술 명령어를 사용하여 산술 연산을 계산합니다.
사용 가능한 명령어
래더 다이어그램
함수 블록 다이어그램
FBD 블록
FBD 함수
구조화된 텍스트
실행할 작업: | 사용할 명령어: |
|---|---|
식 계산 | CPT |
값 2개 더하기 | ADD |
값 2개 빼기 | SUB |
값 2개 곱하기 | MUL |
값 2개 나누기 | DIV |
한 값을 다른 값으로 나눈 후 나머지 확인 | MOD |
값의 제곱근 계산 | SQRT |
값의 부호가 반대 부호로 바꾸기 | NEG |
값의 절대값 가져오기 | ABS |
데이터 유형을 혼합할 수 있지만 정확도 손실 및 반올림 에러가 발생할 수 있으며 명령어를 실행하는 데 시간이 더 걸립니다. 결과가 잘렸는지 확인하려면 S:V 비트를 확인하십시오.
볼드체 데이터 유형은 최적의 데이터 유형을 나타냅니다. 명령어의 모든 피연산자가 동일한 최적의 데이터 유형(일반적으로 DINT 또는 REAL)을 사용하는 경우 명령어는 가장 적은 메모리를 사용하면서 보다 빠르게 실행됩니다.
계산/연산 명령어는 렁-입력-조건이 참인 한 명령어가 스캔될 때마다 한 번씩 실행됩니다. 식을 한 번만 계산하도록 하려면 원샷 명령어를 사용하여 명령어를 트리거합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.