FBD 함수

이 정보는 Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.
FBD 펑션은 IEC 61131-3 Edition 3에 따라 구현됩니다. 산술 및 숫자 펑션은 펑션 블록 다이어그램 언어로 제공됩니다. 래더 다이어그램과 구조화된 텍스트 언어에는 산술 및 숫자가 오퍼레이터와 함수로 포함되어 있습니다.
FBD 함수에는 하나 이상의 입력과 하나의 출력이 있습니다. FBD 함수는 효율성을 제공할 수 있도록 구현되며 설치 공간이 작고 FBD 함수 블록보다 더 적은 리소스를 사용하여 작동할 수 있습니다.
FBD 함수
  • 모든 입력과 출력이 필요합니다. 모든 입력이 지원되는 데이터 유형을 사용해야 합니다.
  • 지원 태그나 미리 정의된 데이터 유형이 없습니다. 연결된 입력 값이 미리 정의된 데이터 유형으로 변환되지 않습니다.
  • EnableIn 비트가 없으며 항상 실행됩니다.
예: 함수 추가
ADD_FBD Function
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal