더하기(ADD)
이 정보는 CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다. 컨트롤러 구분이 있을 때는 언급합니다.
활성화되면 ADD 명령어와 '+' 오퍼레이터는 Source A를 Source B에 더합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램

함수 블록 다이어그램
함수 블록 다이어그램은 다음 요소를 지원합니다.
FBD 블록

FBD 함수
팁:
FBD 함수는 CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에만 적용됩니다.

구조화된 텍스트
이 명령어는 구조화된 텍스트에서 사용할 수 없습니다.
팁:
동일한 결과를 계산하려면 식에서 '+' 연산자를 사용하십시오. 스트럭쳐드 텍스트 내에서 식의 구문과 할당에 대한 자세한 내용은 스트럭쳐드 텍스트 구문을 참조하십시오.
피연산자
중요:
다음과 같은 경우 작업 시 예외가 발생할 수 있습니다.
- 출력 태그 피연산자가 덮어써집니다.
- 구조 피연산자의 구성원이 덮어써집니다.
- 지정된 경우를 제외하고 여러 명령어에서 구조 피연산자를 공유합니다.
명령어 내에서 숫자 데이터 유형을 혼합하기 위한 데이터 변환 규칙이 있습니다. 데이터 변환을 참조하십시오.
래더 다이어그램
피연산자 | 데이터 유형 CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러 | 데이터 유형 CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
SourceA | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL LTIME* TIME* TIME32* LDT* DT* | 즉시 태그 | Source B에 더하는 값 |
SourceB | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL LTIME* TIME* TIME32* LDT* DT* | 즉시 태그 | Source A에 더하는 값 |
Dest | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL LTIME* TIME* TIME32* LDT* DT* | 태그 | 명령어의 결과를 저장하는 태그 |
팁:
*ADD 명령어에서 상대 시간(LTIME, TIME32, TIME) 및 절대 시간(LDT, DT) 데이터 유형을 사용할 때 다음 고려 사항을 염두에 두십시오.
- Source A와 Source B가 모두 상대 시간이면 Dest는 상대 시간이어야 합니다.
- Source A가 상대 시간이고 Source B가 절대 시간이거나 그 반대인 경우 Dest는 절대 시간이어야 합니다.
- ADD 명령어에서 소스 A와 소스 B는 모두 절대 시간이 될 수 없습니다.
상대 시간(LTIME, TIME 및 TIME32) 및 절대 시간(LDT 및 DT) 데이터 유형에 대한 자세한 내용은 시간 및 날짜 데이터 유형을 참조하십시오.
함수 블록 다이어그램
FBD 블록
피연산자 | 데이터 유형 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|---|
ADD | FBD_MATH | 태그 | ADD 구조 |
FBD_MATH 구조
입력 구성원 | 데이터 유형 | 설명 |
|---|---|---|
EnableIn | BOOL | 활성화 입력. 거짓이면 명령어가 실행되지 않고 출력이 업데이트되지 않습니다. 기본값은 참입니다. |
SourceA | REAL | SourceB에 더하는 값. |
SourceB | REAL | SourceA에 더하는 값. |
출력 구성원 | 데이터 유형 | 설명 |
|---|---|---|
EnableOut | BOOL | 명령어가 활성화되었을 때 폴트 없이 실행되었는지를 나타냅니다. |
Dest | REAL | 명령어의 결과. |
FBD 함수
팁:
FBD 함수는 CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에만 적용됩니다.
입력 피연산자(왼쪽 핀) | 데이터 유형 CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러만 해당 | 설명 |
|---|---|---|
SourceA(상위) | SINT USINT INT UINT DINT UDINT LINT ULINT REAL LREAL TIME TIME32 LTIME DT LDT | SourceB에 더하는 값. |
SourceB(하부) | SINT USINT INT UINT DINT UDINT LINT ULINT REAL LREAL TIME TIME32 LTIME DT LDT | SourceA에 더하는 값. |
출력 피연산자 (오른쪽 핀) | 데이터 유형 CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러만 해당 | 설명 |
|---|---|---|
Dest | DINT UDINT LINT ULINT REAL LREAL TIME TIME32 LTIME DT LDT | 함수의 결과. |
항목을 참조하십시오.
연산 상태 플래그에 영향
컨트롤러 | 연산 상태 플래그에 영향 |
|---|---|
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러 | 조건부 |
CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러 | 예 |
연산 상태 플래그를 참조하십시오.
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 배열 인덱스 오류의 경우 배열을 통한 인덱스를 참조하세요.
실행
래더 다이어그램
조건/상태 | 수행한 작업 |
|---|---|
사전 스캔 | N/A |
렁-입력-조건이 거짓임 | 렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정 |
렁-입력-조건이 참임 | 렁-출력-조건에서 렁-입력-조건으로 설정, Dest = Source A + Source B |
사후 스캔 | N/A |
함수 블록 다이어그램
조건/상태 | 수행한 작업 |
|---|---|
사전 스캔 | N/A |
EnableIn이 거짓임 | EnableOut을 EnableIn으로 설정 |
EnableIn이 참임 | Dest = SourceA + SourceB 오버플로가 발생하는 경우 EnableOut을 거짓으로 해제 그렇지 않으면 EnableOut을 참으로 설정 |
명령어 최초 실행 | N/A |
명령어 최초 스캔 | N/A |
사후 스캔 | N/A |
예
래더 다이어그램

함수 블록 다이어그램
FBD 블록

FBD 함수

구조화된 텍스트
DINT_dest := DINT_srcA + DINT_srcB;
의견을 작성 부탁드립니다.