탐색기
탐색기
섹션에서는 모든 도메인과 관련 장치의 연결을 관리하고 구성할 수 있습니다.도메인 보기
도메인 보기
섹션에서 가능한 작업:- 리소스 검색
- 폴더 생성
- 로컬 또는 원격 장치 추가
- 방화벽 정책 생성
- 방화벽 정책 가져오기
- 방화벽 정책 연결
- 그룹 생성
- 권한 구성
노트:
이러한 기능에 액세스하는 방법은 FactoryTalk Remote Access Manager 개요 및 관련 엔터티의
리소스
섹션을 참조하십시오.도메인 보기
섹션은 2개의 창으로 나뉩니다.- 왼쪽에는도메인 창이 있습니다.
- 오른쪽에는권한/정보 창이 있습니다.
에는 아래에 설명된 주요 요소가 포함되어 있습니다.
- 도메인 창:이 웹 페이지의 왼쪽 창에는 특정 도메인에 등록된 원격 장치가 포함된 계층 폴더 트리가 표시됩니다.도메인 트리 보기는 사용자가 자유롭게 사용자 지정할 수 있습니다.는 필요에 따라 중첩된 폴더 및 하위 폴더의 생성을 지원합니다. 이러한 기능은 사용자에 따라 다른 액세스 규칙을 생성하려는 경우 특히 유용합니다.FactoryTalk® Remote Access™Manager
- 권한/정보 창:각 폴더 또는 장치를 선택하면 동일한 웹 페이지의 오른쪽 창에 연결 세부 정보 또는권한,자격,방화벽및라우팅 규칙과 같이 해당 폴더 또는 장치와 관련된 정보가 표시됩니다.노트:권한은 전체 폴더 또는 단일 장치에 할당할 수 있습니다. 각 폴더에 있는 장치는 그 상위 폴더와 동일한 권한을 상속합니다. 단일 장치에 권한을 할당하면 부여 권한을 구체적으로 선택할 수 있지만, 권한이 상속되는 경우에는 이러한 선택이 불가능합니다.노트: 이 주제에 대한 자세한 내용은 도메인 사용자 권한 항목을 참조하십시오.노트: 장치정보 창에 있는 IP 주소 위로 마우스를 가져가면 복사 아이콘이 나타납니다. 이 아이콘을 사용하면 IP 주소를 쉽게 복사할 수 있습니다.
- 장치를 선택하면 이 창 상단에파란색 버튼 2개가 표시됩니다.
- 대화형 액세스(웹 전용)또는대화형 액세스(Tools)버튼을 사용하면 선택한 장치와의 연결을 관리할 수 있습니다.노트:대화형 액세스(웹 전용)기능은Tools를 설치하지 않아도 사용할 수 있습니다. 이 방법으로 스마트폰이나 태블릿을 비롯한 모든 장치에서 선택한 장치의 원격 데스크톱에 연결할 수 있습니다.FactoryTalk® Remote Access™노트: 이 주제에 대한 자세한 내용은 FactoryTalk Remote Access Manager Tools 항목을 참조하십시오.
- VPN버튼을 사용하면와 선택한 장치 간에 VPN 연결을 설정할 수 있습니다.FactoryTalk® Remote Access™Manager노트: 이 주제에 대한 자세한 내용은 (대화형 액세스) 연결 항목을 참조하십시오.
- 온라인 장치 토글 스위치:
이 스위치를 사용하면 도메인 장치를 필터링하여 도메인 창에 현재 온라인 상태인 장치만 표시할 수 있습니다.
- 지원 필요 토글 스위치:
이 스위치는 지원 요청이 제출된 장치를 필터링합니다.
- 새로 고침 버튼:
이 버튼은 저장된 최신 구성으로 웹 페이지를 새로고침합니다.
- 권한 창:오른쪽 창에 있으며, 목록에서 사용자나 그룹을 추가 또는 제거하거나 사용자나 그룹에 특정 권한을 부여할 수 있습니다.
- 리소스 추가:(원 안의 더하기 기호 아이콘) 일련의 작업이 포함된 컨텍스트 메뉴가 열립니다.노트: 이 주제에 대한 자세한 내용은 FactoryTalk Remote Access Manager 개요 및 관련 엔터티 항목을 참조하십시오.
장치 보기
섹션에는 특정 도메인에 등록된 전체 장치와 함께 인접 열에 나열되어 있는 관련 정보를 보여주는 표가 포함되어 있습니다.
노트:
테두리를 당겨서 열 너비를 원하는 대로 조정할 수 있습니다. 열 제목을 드래그하여 그리드에서 열 순서를 변경할 수 있습니다.
제공되는 정보는 다음과 같습니다.
열 제목 | 설명 |
이름 | 장치 이름. |
상태 | 서버와의 런타임 연결 상태. |
지원 요청 | 진행 중인 지원 요청의 날짜 및 시간. |
VPN 연결 가능 IP | VPN을 통해 연결 가능한 장치 IP. |
경로 | FactoryTalk® Remote Access™ Manager도메인 보기 섹션에서 장치가 저장되어 있는 폴더 경로. |
장치 IP 주소 | 장치의 네트워크 인터페이스 IP 주소. |
MAC 주소 | 장치의 MAC 주소. |
FactoryTalk® Remote Access™ Runtime 버전 | 장치에서 실행 중인 Runtime 소프트웨어의 버전. |
시스템 패밀리 | 원격 장치의 모델이 자동으로 감지됩니다. 감지되지 않는 경우 일반 장치 가 표시됩니다. |
운영 체제 | 원격 장치의 운영 체제. |
CPU 아키텍처 | 장치의 CPU 아키텍처. |
마지막 로그인 시간 | 마지막 원격 액세스 로그인 시간. |
마지막 로그아웃 시간 | 마지막 원격 액세스 로그아웃 시간. |
도메인 등록 | 도메인에 대한 장치 등록 날짜 및 시간. |
자격 | Runtime 자격 유형. |
이 섹션에는 장치의 검색 범위를 좁히기 위해 화면 상단에 위치한 다음 요소도 포함되어 있습니다.
- 온라인 장치 토글 스위치:
이 스위치를 사용하면 도메인 장치를 필터링하여 도메인 창에 현재 온라인 상태인 장치만 표시할 수 있습니다.
- 지원 필요 토글 스위치:
이 스위치는 지원 요청이 제출된 장치를 필터링합니다.
- 새로 고침 버튼:
이 버튼은 저장된 최신 구성으로 웹 페이지를 새로고침합니다.
지도 보기
섹션에는 도메인 장치의 위치를 보여주는 지도가 표시됩니다. 지오로케이션은 장치의 공용 IP 주소를 사용하기 때문에 맵에서 장치의 위치가 정확하지 않을 수도 있습니다.
노트:
이 주제에 대한 자세한 내용은 지오로케이션 항목을 참조하십시오.
핀을 선택하면 테두리가 파란색으로 바뀌면서 맵 상단에 있는 드롭다운 메뉴에 연결된 장치가 알파벳 순서로 표시되는데, 이때 온라인 장치가 먼저 표시됩니다. 오른쪽 창에는 장치 위치와 IP 주소에 대한 자세한 정보가 표시되며 추가 설정이 가능합니다. 장치 위치를 수동으로 입력하여 맵에 표시되도록 할 수도 있습니다.
단일 장치의 위치를 입력하거나 편집하려면 에서 해당 장치를 선택한 다음 장치 설정을 편집하여
위치
를 업데이트합니다.
노트:
그룹 위치는 편집할 수 없습니다. 그룹 위치가 잘못된 경우 그룹에 포함되어 있는 각 장치의 위치를 편집해야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.