Runtime(타사 장치용)
Runtime은 원격 HMI 또는 IPC에서 실행되어 장치 자체 및 장치의 자동화 서브넷에 대한 원격 액세스를 허용하는 소프트웨어 서비스입니다. Runtime은 원격으로 제어하려는 장치 또는 기계의 HMI 또는 IPC에 통합하기 위해 제공됩니다.
Runtime은 교차 플랫폼 응용 프로그램으로, Win 32/64및 Linux 환경에서 x86 아키텍처(일반적으로 IPC 시스템에 설치됨)에 사용할 수 있습니다.
원격 장치에 설치된 Runtime을 사용하여 원격 VPN 연결을 설정하려면 로컬 장치에서 를 시작해야 합니다(Tools 세트를 설치해야 할 수 있음).
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
노트:
이 주제에 대한 자세한 내용은 FactoryTalk Remote Access Manager Tools 항목을 참조하십시오.
사용 중인 HMI 또는 IPC에 따라 Runtime이 원격 HMI 또는 IPC에 이미 포함되어 있거나 수동으로 설치해야 할 수 있습니다.
노트:
Runtime은 다른 브랜드의 IPC에도 설치할 수 있습니다.
노트:
이 주제에 대한 자세한 내용은 Windows Runtime 설치 및 구성 항목을 참조하십시오.
Runtime 자격
노트:
이 주제에 대한 자세한 내용은 자격 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.