FactoryTalk Optix Runtime 다운로드 및 설치
FactoryTalk Optix Runtime 도구를 다운로드, 설치 및 활성화합니다. 런타임 크기 계산기를 사용하여 필요한 패키지 크기를 결정합니다. OptixPanels™ 및 Embedded Edge Compute 모듈에는 사전 설치된 런타임 도구가 포함되어 있습니다.
런타임을 설치하기 전에 런타임 크기 조정 계산기를 사용하여 필요한
FactoryTalk® Optix™
Runtime 도구 패키지의 크기를 결정합니다.- 중요:런타임 도구는 이미 OptixPanels™ 및 EECM(임베디드 엣지 컴퓨팅 모듈)에 포함되어 있습니다.Windows 및 Linux 장치용 런타임 도구를 다운로드, 설치 및 활성화해야 합니다.
- 장치 OS에 따라 Windows 장치에서 FactoryTalk Optix Runtime 자격 활성화 또는 Ubuntu 22 장치에서 FactoryTalk Optix Runtime 자격 활성화 항목을 참조하십시오.
팁:
FactoryTalk® Optix™
Runtime을 재호스트하려면 장치 OS에 따라 Windows 장치에서 런타임 자격 재호스팅 또는 Ubuntu 22.04 장치에서 런타임 자격 재호스팅 항목을 참조하십시오.
FactoryTalk® Optix™
Runtime을 시작하고 2시간 동안은 자격이 없는 경우에도 사용이 가능합니다. 이 시간이 지나면 자격을 구매하여 조직에 할당해야 합니다.
중요:
런타임은 이미 OptixPanels™ 및 EEC(Embedded Edge Computes)에 내장되어 있습니다.
Windows 및 Linux 장치용 런타임 도구를 다운로드, 설치 및 활성화해야 합니다.
중요:
런타임 도구를 제거하면 다음에 로그인할 때 응용 프로그램이 자동으로 다시 시작됩니다. 런타임 도구를 제거한 후에는 응용 프로그램을 배포할 수 없는데, 제거하면 업데이트 서비스가 제거되기 때문입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.