Windows 장치에서 FactoryTalk Optix Runtime 자격 활성화
런타임 도구에서 자격을 활성화하여 런타임 장치에서 응용 프로그램을 실행합니다.
팁:
Windows를 실행하는 런타임 장치에는 여러 개의 자격이 있을 수 있습니다. 각 런타임 장치는 사용 가능한 자격 중 하나와 연결됩니다.
- Windows시작메뉴에서Entitlement Manager를 입력하거나 바탕 화면에서Entitlement Manager아이콘을 두 번 클릭합니다.
- Entitlement Manager의설치된 자격에서 자격 유형을 선택합니다.
- 온라인에서 온라인 자격을 활성화합니다.
- 오프라인에서 오프라인 자격을 활성화합니다.
FactoryTalk Optix
Runtime entitlement
Windows devices
의견을 작성 부탁드립니다.