폴리라인 그리기

폴리라인
도구를 사용하여 폴리라인 또는 다각형을 그립니다.
팁: 사용자 지정 NetLogic을 개발하여 프로그래밍 방식으로 폴리라인을 생성할 수도 있습니다. NetLogic으로 폴리라인 생성 항목을 참조하십시오.
  1. 프로젝트 보기
    에서 개체를 포함할 컨테이너를 두 번 클릭합니다.
  2. 편집기 도구 모음에서 폴리라인 아이콘
    폴리라인
    을 선택합니다.
  3. 편집기에서 폴리라인 또는 다각형이 시작될 위치에 십자선을 배치합니다.
  4. 도형 그리기:
    팁: 도형을 그린 후에는 폴리라인 포인트를 변경할 수 없지만 전체 도형의 크기를 조정할 수 있습니다.
    • 폴리라인
      . 화면에서 점을 선택합니다. 도형 그리기를 마치려면
      를 누릅니다.
    • 다각형
      . 화면에서 점을 선택한 다음 최초의 점을 선택하여 다각형을 닫습니다.
      팁: 마지막 선분이 첫 번째 선분과 연결되지 않도록 하려면 마지막 선분을 배치할 때
      을 길게 누릅니다.
    편집기 및
    프로젝트 보기
    에 개체가 나타납니다.
  5. (선택 사항)
    속성
    에서
    모양
    설정을 편집합니다.
    • 표시
      . 런타임에 개체를 표시합니다.
    • 활성화됨
      . 런타임에 개체와의 상호 작용을 활성화합니다.
    • 불투명도
      . 개체의 불투명도 수준(백분율).
      0
      으로 설정하면 개체를 투명하게 만들 수 있습니다.
    • 깜박임
      . 런타임에 개체를 깜박입니다.
    • 회전
      . 중심점을 기준으로 개체를 회전합니다(호 각도 단위). 양수 값은 개체를 시계 방향으로 회전합니다. 음수 값은 개체를 시계 반대 방향으로 회전합니다.
    • 테두리 색상
      . 개체 테두리의 색상.
    • 채우기 색상
      . 개체의 채우기 색상.
    • 두께
      . 개체 라인의 두께.
    • 적중 테스트 표시
      . 사용자 선택을 가로챕니다. 기본적으로 거짓 - 사용자 선택을 가로채지 않고 기본 개체로 전달합니다.
    • 이동 대상
      . 그래픽 개체를 이동 가능하게 만들려면 항목을 참조하십시오.
  6. (선택 사항) 개체의 크기를 조정하거나, 개체를 이동 또는 정렬하려면 그래픽 개체 레이아웃의 내용을 참조하십시오.
  7. (선택 사항)
    이벤트
    에서 기존 이벤트에 메서드를 추가하거나 새 이벤트와 메서드를 추가합니다. 이벤트 및 메서드 항목을 참조하십시오.
도면 개체를 그룹화하려면 그리기 개체 그룹화의 내용을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal