라인 그리기
라인
도구를 사용하여 라인을 그립니다.- 프로젝트 보기에서 개체를 포함할 컨테이너를 두 번 클릭합니다.
- 편집기 도구 모음에서라인을 선택합니다.
- 편집기에서 라인이 시작될 위치에 십자선을 배치합니다.
- 라인을 끝 위치로 드래그합니다.편집기 및프로젝트 보기에 개체가 나타납니다.
- (선택 사항)속성에서모양설정을 편집합니다.
- 표시. 런타임에 개체를 표시합니다.
- 활성화됨. 런타임에 개체와의 상호 작용을 활성화합니다.
- 불투명도. 개체의 불투명도 수준(백분율).0으로 설정하면 개체를 투명하게 만들 수 있습니다.
- 깜박임. 런타임에 개체를 깜박입니다.
- 회전. 중심점을 기준으로 개체를 회전합니다(호 각도 단위). 양수 값은 개체를 시계 방향으로 회전합니다. 음수 값은 개체를 시계 반대 방향으로 회전합니다.
- 테두리 색상. 개체 테두리의 색상.
- 채우기 색상. 개체의 채우기 색상.
- 두께. 개체 라인의 두께.
- 적중 테스트 표시. 사용자 선택을 가로챕니다. 기본적으로 거짓 - 사용자 선택을 가로채지 않고 기본 개체로 전달합니다.
- 이동 대상. 그래픽 개체를 이동 가능하게 만들려면 항목을 참조하십시오.
- (선택 사항) 개체의 크기를 조정하거나, 개체를 이동 또는 정렬하려면 그래픽 개체 레이아웃의 내용을 참조하십시오.
도면 개체를 그룹화하려면 그리기 개체 그룹화의 내용을 참조하십시오.
line
의견을 작성 부탁드립니다.