타원 그리기

타원
도구를 사용하여 타원 또는 원을 그립니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서 개체를 포함할 컨테이너를 두 번 클릭합니다.
  2. 편집기 도구 모음에서 타원 아이콘
    타원
    을 선택합니다.
  3. 편집기에서 타원이 시작될 위치에 십자선을 배치합니다.
  4. 타원을 끝 위치로 드래그합니다.
    편집기 및
    프로젝트 보기
    에 개체가 나타납니다.
  5. (선택 사항)
    속성
    에서
    모양
    설정을 편집합니다.
    • 표시
      . 런타임에 개체를 표시합니다.
    • 활성화됨
      . 런타임에 개체와의 상호 작용을 활성화합니다.
    • 불투명도
      . 개체의 불투명도 수준(백분율).
      0
      으로 설정하면 개체를 투명하게 만들 수 있습니다.
    • 깜박임
      . 런타임에 개체를 깜박입니다.
    • 회전
      . 중심점을 기준으로 개체를 회전합니다(호 각도 단위). 양수 값은 개체를 시계 방향으로 회전합니다. 음수 값은 개체를 시계 반대 방향으로 회전합니다.
    • 테두리 색상
      . 개체 테두리의 색상.
    • 채우기 색상
      . 개체의 채우기 색상.
    • 테두리 두께
      . 개체 테두리의 두께(픽셀 단위).
    • 적중 테스트 표시
      . 사용자 선택을 가로챕니다. 기본적으로 거짓 - 사용자 선택을 가로채지 않고 기본 개체로 전달합니다.
    • 이동 대상
      . 그래픽 개체를 이동 가능하게 만들려면 항목을 참조하십시오.
  6. (선택 사항) 개체의 크기를 조정하거나, 개체를 이동 또는 정렬하려면 그래픽 개체 레이아웃의 내용을 참조하십시오.
  7. (선택 사항)
    이벤트
    에서 기존 이벤트에 메서드를 추가하거나 새 이벤트와 메서드를 추가합니다. 이벤트 및 메서드 항목을 참조하십시오.
도면 개체를 그룹화하려면 그리기 개체 그룹화의 내용을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal