폴트 코드 조회 보기

CIP 안전 기능이
EtherNet/IP™
적용된 다기능 액세스 박스에 대해 폴트가 생성될 때 폴트 코드에 대한 자세한 정보를 보려면
폴트 코드 조회
보기를 사용합니다. 이 정보에는 폴트에 대한 설명과 잠재적 해결 방법이 포함되어 있습니다.
장치가 온라인 상태이고 다기능 액세스 박스에서 장치 폴트가 발생하면
컨트롤러 태그
에 폴트 코드가 표시됩니다.
장치가 온라인 상태이고 다기능 액세스 박스에서 시스템 폴트가 발생하면 폴트 코드가
연결
보기에 표시됩니다.
폴트의 특성에 따라 장치의 상태 표시기도 켜질 수 있습니다.
다기능 액세스 박스는 다음과 같은 하드웨어 구성 요소(상태 표시기 포함)로 구성됩니다.
  • 잠금 장치
    : 이 구성 요소는 잠금 기능을 제공하고 잠금 장치의 위치를 모니터링합니다. 잠금 장치에는 불이 들어오면(빨간색) 폴트 상황을 나타내는
    DIA
    상태 표시기가 포함되어 있습니다.
  • 핸들 어셈블리
    : 이 구성요소는 잠금 장치와 볼트의 맞물림 및 풀림을 제어합니다.
  • 버스 장치
    : 이 구성 요소는 통합 제어 요소를 포함하며
    장치 정의
    보기에 정의된 장치 유형에 따라 다릅니다. 폴트 상황이 발생하면 이러한 상태 표시기가 다음을 나타냅니다.
    • Lnk1
      및
      Lnk2
      :불이 들어오면(빨간색) 주 네트워크 인터페이스 컨트롤러(NIC) 폴트를 나타냅니다.
    • Net
      :불이 들어오면(빨간색과 녹색으로 깜박임) 네트워크 오류를 나타냅니다.
    • Mod
      :켜짐(빨간색 깜박임)이면 복구 가능한 폴트를 나타내고 켜짐(빨간색)이면 복구할 수 없는 폴트를 나타냅니다.
      팁:
      잠금 장치 및 버스 장치는 사전 조립되고 플레이트가 장착되어 함께 배송됩니다.
 
 
 
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal