폴트 코드 조회 보기 매개 변수

폴트 코드 조회
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
매개 변수
설명
폴트 코드
폴트 코드를 지정합니다(온라인 상태일 때).다기능 액세스 박스에 폴트가 발생하면 폴트 코드는
연결
보기의
연결 폴트
아래에 표시됩니다.
폴트 유형
폴트 코드에 대한 정보를 표시합니다.
활성 폴트가 없으면 이 매개 변수는 비어 있습니다.
설명
폴트 코드에 대한 추가 정보를 표시합니다.
활성 폴트가 없으면 이 매개 변수는 비어 있습니다.
해결 방법
폴트 코드에 대한 잠재적 해결 방법에 대한 정보를 표시합니다.
활성 폴트가 없으면 이 매개 변수는 비어 있습니다.
 
 
 
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal