다기능 액세스 박스의 폴트 코드 보기

폴트 코드 조회
보기를 사용하여 다기능 액세스 박스의 폴트 코드를 봅니다.

다기능 액세스 박스의 시스템 폴트 코드를 보려면

  1. 장치에 대한 탭에서
    연결
    을 선택합니다.
  2. 연결
    보기의
    연결 폴트
    에서 폴트 코드를 읽고 기록합니다.
  3. 장치에 대한 탭에서
    폴트 코드 조회
    를 선택합니다.
  4. 폴트 코드 조회
    보기의
    폴트 코드
    상자에 폴트 코드를 입력합니다.
  5. 조회
    를 선택합니다.
  6. 폴트 코드에 대한 정보를 봅니다.
    • 폴트가 현재 유효한 경우(입력 비트 DiagnosticActive = 1),
      설명
      과
      해결 방법
      에 대한 정보가 표시됩니다.
    • 폴트가 더 이상 유효하지 않으면(입력 비트 DiagnosticActive = 0) 정보가 표시되지 않습니다.

다기능 액세스 박스의 장치 폴트 코드를 보려면

  1. 컨트롤러 태그
    의
    폴트 코드
    에서 폴트 코드를 읽고 기록합니다.
  2. 다기능 액세스 박스의 시스템 폴트 코드를 보려면
    의 3-6단계를 반복하여 장치 폴트 코드를 조회하고 봅니다.
 
 
 
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal