폴트 코드, 초기화 비트, 유형 및 설명
아래 표에는 다기능 액세스 박스의 폴트 코드에 대한 정보가 나와 있습니다.이러한 초기화 비트 중 하나가 승인되면 폴트가 해제됩니다(래치 해제 또는 초기화).
- GeneralFaultUnlatch - 버스 장치 인터페이스와 관련된 폴트를 언래치합니다.
- LockSequenceFaultUnlatch - 잠금 시퀀스와 관련된 폴트를 언래치합니다.폴트 코드폴트 코드폴트 초기화 비트폴트 유형설명2721GeneralFaultUnlatch비상 정지 불일치 시간 오류비상 정지 채널 A와 채널 B의 상태 변경 사이의 시간이 최대 허용 시간(5초)을 초과했음을 나타냅니다.2722GeneralFaultUnlatch활성화 스위치 불일치 시간 오류활성화 스위치 채널 A와 채널 B 사이의 상태 변경 시간이 최대 허용 시간(5초)을 초과했음을 나타냅니다.2723GeneralFaultUnlatch도어 위치 불일치 시간 오류장치의 두 마이크로프로세서 채널 간의 불일치를 나타냅니다.2724GeneralFaultUnlatch볼트 위치 불일치 시간 오류장치의 두 마이크로프로세서 채널 간의 불일치를 나타냅니다.2725GeneralFaultUnlatch가드 잠금 불일치 시간 오류장치의 두 마이크로프로세서 채널 간의 불일치를 나타냅니다.2731GeneralFaultUnlatch비상 정지 테스트 펄스 오류비상 정지 모니터링 회로에서 감지되는 테스트 펄스가 없음을 나타냅니다.2732GeneralFaultUnlatch활성화 스위치 테스트 펄스 오류활성화 스위치 모니터링 회로에서 감지되는 테스트 펄스가 없음을 나타냅니다.2733GeneralFaultUnlatch도어 위치 테스트 펄스 오류가드 도어 위치 모니터링 회로에서 감지하는 테스트 펄스가 없음을 나타냅니다.2734GeneralFaultUnlatch볼트 위치 테스트 펄스 오류볼트 위치 모니터링 회로에서 감지하는 테스트 펄스가 없음을 나타냅니다.2735GeneralFaultUnlatch가드 잠금 테스트 펄스 오류가드 잠금 모니터링 회로에서 감지하는 테스트 펄스가 없음을 나타냅니다.2736GeneralFaultUnlatch모드 선택기 스위치 테스트 펄스 오류모드 선택기 스위치에 고장이 발생했음을 나타냅니다.남용 및 변조의 징후를 확인하십시오. 노브를 돌려 스위치 위치를 변경합니다. GeneralFaultUnlatch 출력을 순환하여 폴트를 언래치합니다.2741없음최대 서비스 수명 진단 메시지장치가 최대 기계적 수명(1,000,000회 작동)에 도달했음을 나타냅니다.2742없음내부 장치 오류입니다.복구할 수 없는 폴트를 나타냅니다.장치를 교체해야 할 수 있습니다.2743LockSequenceFaultUnlatch신호 시퀀스 오류장치가 허용할 수 없는 이벤트 시퀀스를 감지했음을 나타냅니다(예: 가드 도어가 열린 위치에 있는 동안 가드 잠금이 활성화됨).2744LockSequenceFaultUnlatch잠금 장치 오류장치가 이스케이프 해제 핸들 또는 수동 해제의 활성화를 감지했음을 나타냅니다.2745없음트랜스폰더 읽기 오류복구할 수 없는 폴트를 나타냅니다. 장치를 교체해야 할 수 있습니다.2750없음전원 공급 장치 또는 매개 변수 할당 오류전원 공급 장치 또는 CIP 안전 매개 변수 할당에 문제가 있음을 나타냅니다.
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.