검색
PointMax 아날로그 I/O 모듈 Add-On 프로필 온라인 도움말
채널 보기(입력 모듈)
채널
에서는 모든 채널에 대한 기본 구성을 사용할 수 있습니다. 테이블의 매개 변수를 사용하여 각 채널을 구성합니다.
팁:
개별 채널에 사용할 수 있는 모든 구성을 보려면
채널xx
보기로 이동합니다.
채널 보기 매개 변수(5034-IF4, 5034-IF8C, 5034-IF8V)
채널 보기 매개 변수(5034-IRT4I)
채널 보기 매개 변수(5034-IF4IH)
노치 필터
배율 및 배율 수식
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal