배율 및 배율 수식
입력 배율 조정을 사용하면 전기 신호 단위를 엔지니어링 단위로 변환할 수 있습니다. 입력에 높음 신호 값이 있을 경우 모듈은 높음 엔지니어링 값을 반환합니다. 마찬가지로 모듈은 낮음 신호가 있을 때 낮음 엔지니어링 값을 반환하고 입력에 있는 신호에 따라 다른 모든 값을 선형 형식으로 반환합니다.
전압 입력 유형의 경우 모듈에서 입력에 표시된 실제 신호 값을 반환할 수 있도록 신호 값과 엔지니어링 단위 간에 배율 조정이 기본적으로 1:1 관계로 지정됩니다.
전류 입력 유형의 경우, 입력의 해당 4...20mA 또는 0...20mA 신호에 대해 배율 조정이 기본적으로 0...100%를 반환합니다.
RTD 및 열전쌍 입력 유형의 경우, 선택한 센서 유형이 옴 또는 mV가 아닐 때 배율 조정 값은 센서 유형 또는 온도 단위(°F, °C, K 또는 °R)에 따라 단위를 표시합니다.
높음 신호 값은 낮음 신호 값보다 커야 합니다.
배율 조정 수식
의견을 작성 부탁드립니다.