HART 장치 정보 보기

HART 장치 정보
보기에는 연결된 HART 필드 장치에 대한 구성 정보가 표시됩니다.
HART 장치 정보
보기에서는 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 제조업체 및 수정 버전 정보 보기.
  • HART 필드 장치에 입력된 태그, 메시지 및 기타 설명자 정보 보기.
  • 범위 및 1차 변수 구성 확인.
  • HART 필드 장치의 태그, 메시지 및 설명자 구성.
  • SV, TV 및 FV 단위 보기.
  • 장치 정보 새로 고침.
    팁:
    오프라인이거나 채널에 대해 HART가 사용되지 않는 경우에는 매개 변수가 비어 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal