HART 장치 정보 구성
장치 정보 설정
을 사용하여 HART 장치의 태그 이름, 설명자 및 메시지를 구성합니다.
팁:
이 정보는 프로젝트와 함께 저장됩니다. HART 장치가 실패하고 교체되는 경우 교체 장치에서 이러한 매개 변수를 복원할 수 있습니다.
전제 조건
- 온라인 상태이고 실행 모드가 아닌지 확인하십시오.
HART 장치 정보를 구성하려면
- 장치에 대한 탭에서채널을 확장한 다음채널X를 확장합니다.
- HART 장치 정보를 선택합니다.
- HART장치 정보보기에서장치 정보 설정을 선택합니다.
- (선택 사항)장치 정보 설정에서장치에서 복사를 선택하여 HART 장치에서 태그, 메시지 및 설명자를 복사하고 표시합니다.
- 필요에 따라 다음 매개 변수를 사용자 지정합니다.팁:이 값에는 0에서 9 사이의 숫자, 대문자 A ~ Z 및 일반적인 구두점 문자가 포함되어야 합니다.
- 태그HART 장치를 식별하기 위한 짧은 이름입니다. 이름은 최대 8자일 수 있습니다.태그 이름은 자산 관리 소프트웨어, 휴대용 HART 통신기 및HART 장치 정보보기에 표시됩니다.
- 메시지장치에 대한 추가 정보(예: 장치 위치 또는 서비스 기록)입니다. 메시지는 최대 32자일 수 있습니다.
- 설명자플랜트 또는 자산 관리 소프트웨어에서 HART 장치를 식별하는 데 사용할 수 있는 추가 정보입니다. 설명자는 최대 8자일 수 있습니다.
- HART 장치에 태그, 메시지 및 설명자를 쓰려면설정을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.